请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: DS90UB948-Q1
我有一个问题:我们设计 948 显示器侧.
此显示屏需要与许多不同的 Ivis 配合使用—IVI 可能使用 947,941 和 981。
在 948 数据表中:33nf~100nF match 929/947/949
- 如果我们选择 33nf、我可以匹配 941(IVI 侧)吗? 在 941 数据表中:仅提及 100nF。
- 我可以使用这种配对吗?941:100nF、948:33nf
- 是否要求 SER 交流电容值等于 DES 交流电容值?“