This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867ERGZ-S-EVM:将两个 DP83867ERGZ-S-EVM 板连接在一起

Guru**** 2920350 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867ERGZ-S-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1624655/dp83867ergz-s-evm-connecting-two-dp83867ergz-s-evm-boards-together

器件型号: DP83867ERGZ-S-EVM

您好、

我想报告在以下设置中发现的问题:

  • 第一台笔记本电脑通过 RJ45 连接到第一块 DP83867ERGZ-S-EVM 板
  • 第一个 DP83867ERGZ-S-EVM 板通过 SGMII 连接到第二个 DP83867ERGZ-S-EVM 板(使用 25cm SMA 电缆将 SO_P/N 至 SI_P/N)
  • 第二台笔记本电脑通过 RJ45 连接到第二块 DP83867ERGZ-S-EVM 板

在客户端/服务器模式下使用 iperf3 运行 1Gbps 以太网 TCP 测试时、我们会观察到一些重试。 这些重试的频率是可变的:它们可能在大约 12 分钟后、一个或几个小时后出现、或者在最好的情况下、仅在大约 16 小时后出现。

如果我们使用 RJ45 电缆直接连接两台笔记本电脑、而不使用 DP83867ERGZ-S-EVM 板、则不会观察到重试(经过 60 小时的测试)。

我有两个问题:

  1. 您是否已经测试过这样的配置?
  2. 您是否知道此问题的根本原因以及可能的解决方案或解决方法?

此致、
赫尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hermann、

    要回答您的问题:

    1.我们已经采用您所描述的背对背配置测试了此 EVM。 我不知道此配置有任何问题、因此需要查看我们是否在这段时间内对此进行了测试。

    2.我有几个问题,以获得更好的想法:

    • SMA 电缆长度是否会影响这些重试? 25cm 似乎超过了我们典型的 6“ xMII 长度、因此我很好奇这是否会影响性能。
    • 当重试条件发生时、您是否注意到任一 PHY 上的寄存器 0x0015 中的任何值? 这表明从相关 PHY 上的 RJ-45 连接接收到错误。

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shane、

    我发现发生故障时未启用以太网“暂停帧“。 如果我在我的工作配置笔记本电脑 — 以太网电缆-笔记本电脑上禁用它,我也得到一些重试后 1 小时或更长时间。

    您是否知道是否支持并可以在  DP83867ERGZ-S-EVM 板上激活“PAUSE FRAME“?

    B.R.
    赫尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hermann、

    在两个 EVM 上设置 0x0004[10]是否可以解决问题? 该位应允许 DP83867 广播对暂停帧的支持:

    默认情况下、这是禁用的、因为在我们可以广播支持之前、连接的 MAC 需要支持暂停帧。 如果您的两台笔记本电脑都支持此功能、则可以在两个 PHY 上启用此功能。

    此致、

    Shane