This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:请查看 TUSB320 的原理图

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1615319/tusb320-please-review-the-schematic-of-tusb320

部件号: TUSB320

尊敬的 TI 专家:

我的客户使用 TUSB320 制作了原理图、 您能查看这个原理图吗?

TUSB320.png

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    这是我的原理图审阅: e2e.ti.com/.../TUSB320_5F00_Review_5F00_Arrow.pdf

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan:

    感谢您的支持。

    我是否可以知道为 2 条 I2C 线路提供 200K 上拉电阻的原因?

    数据表中建议使用 4.7K Ω。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    客户是将 TUSB320 与 I2C 搭配使用、还是仅在 GPIO 模式下使用? 如果仅用于 GPIO、则这些引脚应使用 200k Ω 电阻器 PU、因为这些引脚将用作开漏。 如果与 I2C 一起使用、则建议使用 4.7K Ω PU。

    谢谢、

    Ryan