This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:TCAN4550-Q1 静音模式

Guru**** 2961610 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1627057/tcan4550-q1-tcan4550-q1-silent-mode

器件型号: TCAN4550-Q1

您好、

我们正在使用 TCAN4550-Q1、想知道如何配置静音模式?

我们在数据表/文档中找不到该信息。

谢谢

此致、

Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    若要进入睡眠模式、只需写入运行模式和引脚配置寄存器 0x0800[7:6]= 00 中的 MODE_SEL 寄存器字段。

    这将立即导致器件进入睡眠模式并关闭内部 LDO、而仅使检测唤醒事件之一所需的唤醒检测监控电路保持通电状态。

    有几种失效防护功能、例如睡眠唤醒错误计时器、可以使器件在上电或检测到唤醒事件但尚未配置为正常模式或在 4 分钟内清除上电中断位后进入睡眠模式。   

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jonathan

    我问的是“静音模式“、而不是“睡眠模式“
    https://kvaser.com/knowledge-base/what-is-silent-mode/?srsltid=AfmBOoo4InO-RLMKhRwS_ySvDI1UTlMMYpHKMD1U3MlGRyzdp3W_Q5Y5

    此致、

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    很抱歉、我误读了您的问题。  这在 TCAN4550-Q1 中使用的 MCAN IP 中称为“总线监控模式“。  您只需设置 MCAN 控制寄存器 0x1018[5]= 1 中的 MON 位即可启用监控模式。

    您可以在中找到有关总线监控模式的更多信息 部分 3.1.6 的  MCAN 用户手册 (链接)。  

    请注意、MCAN 用户手册和 TCAN4550-Q1 中有关 MCAN 的信息之间的唯一区别是 TCAN4550-Q1 中的每个 MCAN 寄存器地址都增加了 0x1000 的偏移量。  因此、控制寄存器在 MCAN 用户手册中的地址 0x18、但在 TCAN4550-Q1 中的地址为 0x1018。  

    另请注意、与 TCAN4550-Q1 相比、MCAN IP 通过寄存器配置(TX/RX 缓冲器,滤波器元件等)支持更多的 MRAM 元素、因为只有 2k 的 MRAM。  但在其他方面、MCAN 用户手册中的所有信息也与 TCAN4550-Q1 相关。

    此致、

    Jonathan