This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK2711-SP:TLK2711-SP RX/TX 独立运行可行性查询

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK2711-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1626943/tlk2711-sp-tlk2711-sp-rx-tx-independent-operation-feasibility-inquiry

部件号: TLK2711-SP

我们计划基于以下架构开发电路板、并打算使用单个 TLK2711-SP 器件。

我们的预期配置为:

  • RXP/RXN(接收器侧):连接到传感器有效载荷

  • TxP/TXN(发送器侧):连接到存储有效载荷

  • 并行数据接口(TXD/RXD、RXCLK 等)连接到 FPGA

  • image.png

在此设置中、我们计划使用 单个 TLK2711-SP 器件、用于不同的有效载荷路径、且具有 RX 和 TX 。


主要问题

  • 在 RX 和 TX 独立运行(即从一个有效载荷接收并同时发送到另一个有效载荷)的情况下使用一个 TLK2711-SP 器件是否有效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lee:

       如果 TLk2711 的 GTX_CLK 同步到有效载荷 1 和有效载荷 2、那么它肯定会起作用。

    好极了

    Brian