This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0395:第二版硬件 LMH0395 和 DS30BA101 电路进行了一些调整。 请再次查看这些电路、看看是否有

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0395, DS30BA101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1626937/lmh0395-the-second-version-of-the-hardware-lmh0395-and-ds30ba101-circuits-have-undergone-some-adjustments-could-you-please-review-the-circuits-again-to-see-if-there-ar

器件型号: LMH0395
主题 DS30BA101 中讨论的其他部件

尊敬的 TI 团队:

第二版本的硬件 LMH0395 和 DS30BA101 电路进行了一些调整。 您能否再次查看电路、看看是否有任何问题? 如附件所示、谢谢!

 

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    LMH0395:
    1.我们建议为该器件的 2.5V 电源轨使用 0.1uF 去耦电容器、而不是 0.01uF。  

    DS30BA101:
    1. DS30BA101 不需要此端接。  
     

    2.我注意到缓冲器的输出使用 4.7uF 电容器。 我建议使用 1uF。  


    此致、
    j