This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVDS83B:SN75LVDS83B:CLKIN 频率

Guru**** 2924040 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC14, SN75LVDS83B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1622750/sn75lvds83b-sn75lvds83b-clkin-frequency

器件型号: SN75LVDS83B
Thread 中讨论的其他器件: SN74HC14

San Giorgio di Piano, 2026 年 3 月 4 日

您好、

  一年多前、我们开发并生产了一个具有 HMI 接口的过程控制板。

该板具有一个 800x600 像素的 TFT 显示屏、同时具有 RGB 和 LVDS 接口。 后者是使用 Texas Instruments 发送器 SN75LVDS83BDGG 获得的。  
在初始测试期间、您帮助我们通过 E2E 设计支持论坛解决了一些问题(请参阅 e2e.ti.com/.../sn75lvds83b-clkout-problem) 。 根据您的建议和对 CLKIN 信号的观察员 (SN74HC14)、我们能够控制 800 x 600 像素 LVDS 显示。

现在、我们想驱动更大、分辨率更高的 1024 x 768 像素显示器。
因此、CLKIN 信号频率从 40MHz 更改为 65MHz。
经过两周的测试和验证、我们无法使其正常工作。 遗憾的是、由于这些频率和我们的设备、我们很难检查所涉及的信号、因此我们决定寻求您的支持。

可以帮帮我们吗? 欢迎您提出任何建议。

提前感谢、谨致问候。
Gianluca Angelini
软件部门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gianluca:

    感谢您为我的上下文链接上一个主题。 您能详细介绍一下什么不起作用吗?

    • 进行了哪些测试和验证?
    • 这种测试和验证使用了什么类型的设备?
    • 您是否能够将 PCLK 降低到 65MHz 以下、结果有区别?

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

     很高兴在这么长一段时间后再次听到您的声音。 下面我将回答您的有效问题。

    用于测试和验证的设备包括:

    1. 来自不同制造商的两台 10.4 英寸显示器、分辨率为 1024x768 像素、并具有 LVDS 接口。
      两个显示屏在连接到 VGA、HDMI -> LVDS 桥接卡时均能正常工作。
    2. 具有图形显示控制器(具有 TTL RGB 888 接口)的完整应用开发微控制器板。
    3. 我们的微控制器板接口板负责各个方面(电源,现场连接,串行驱动器,缓冲数字 I/O、调节模拟 I/O、 等)。  在这些方面中、需要使用  SN75LVDS83BDGG 元件将 TTL RGB 888 图形信号转换为 LVDS。

    我们执行的测试和验证如下:

    1. 使用微控制器板驱动具有 800x600 和 1024x600 分辨率的 TTL RGB 显示器:它们工作正常。
    2. 已连接分辨率为 800x600 的 LVDS 显示器:它工作正常。
    3. 已为显示器配置微控制器板、分辨率为 1024x768。
    4. 连接的 LVDS 显示器、分辨率为 1024x768:它们不工作。
    5. 更改了像素刷新率 (PCLK)、水平和垂直前后孔以尝试在 1024x768 显示屏上查看矩形、但经过数十次尝试后、我们未成功。
    6. 更改了上升和下降之间的像素时钟沿。
    7. 在低、中和高之间更改了微控制器的图形信号驱动能力
    8. 已搜索分辨率为 1024x768 的 TTL RGB 显示器、但找不到。
    9. 我们使用示波器检查了 TTL 和 LVDS 图形信号。
      遗憾的是、我们的示波器具有 60MHz 带宽、因此很难清楚准确地看到信号(即使使用更好的仪器也可能不容易看到)。 几乎所有这些传感器都具有非常低的偏移和非重复行为、因此很难触发和关联。

    如上面第 5 点所述、我们尝试了不同的像素时钟频率 (PCLK)、但在 1024x768 显示屏上没有看到任何好处。 老实说、变化(示波器上出现的变化)对显示屏几乎没有影响。 如第 2 点所述、我记得 800x600 显示可以与相应的 40MHz PCLK 信号良好配合使用。

    我希望上面提供的信息清晰、完整;我期待收到您的意见。
    提前感谢、谨致问候。
    Gianluca Angelini
    软件部门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gianluca:

    以下是我为简要方框图所捕获的内容。 您能告诉我 MCU 器件型号以及 MCU 和 SN75LVDS83B 之间还有哪些其他 IC?

    是否有理由在 MCU 和 LVDS83B 之间放置额外的 IC? MCU 和 LVDS83B 之间的距离是多少?

    感谢您提供到目前为止所做的测试和验证的附加背景信息。 以下是我的补充意见

    • 要评估 65MHz 数字信号、经验法则是您至少需要 3 倍于示波器 BW。 如果需要更准确的测量、则需要使用 200MHz 示波器。 但我们来看看在不进行详细测量的情况下可以走多远
    • 1024x768 显示器的视频时序要求是什么? 有数据表吗?
    • 对于 MCU、它从 I/O 引脚驱动信号的速度是多少?

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

      很抱歉耽误了时间、但我上周做了一些紧急的、不可中断的工作。

    您的简要方框图是正确的。 所使用的 MCU 器件型号是 Renesas 的 R7KA8D2KFLCAC、并且 MCU 和 SN75LVDS83B 之间没有其他元件。

    我们在时钟信号上插入 SN74HC14 缓冲器的原因是为了改善其边沿。 事实上,尽管我们的示波器不够,但 PCLK 信号似乎过于圆滑。 添加此单个 IC 允许以 800x600 像素运行 LVDS 显示。
    在我们的接口板上、有一个 3 引脚跳线、将 SN75LVDS83B (CLKIN) 的引脚 31 直接连接到来自 MCU 的 PCLK 信号或来自 SN74HC14 的相同平方信号。  在前一个答复中描述的许多测试中、我们尝试在两个位置使用跳线。 事实上、HC14 栅极传播时间 (3.3V 直流电源下约为 20ns) 在这些工作频率下具有重大影响。

    MCU 和  SN75LVDS83B 之间的距离约为 100mm。 遗憾的是、它们到目前为止是因为不同的电路板之间也有一个连接器和要尊重的位置。

    LVDS 1024x768 显示屏的视频时间要求可在所附数据表的第 13÷15 页上找到。

    控制显示屏的 MCU 引脚是一个复杂内部部分的一部分、该部分称为 GRCDC =图形 LCD 控制器、具有多种可能性和配置。 老实说,我不能回答信号的最大频率,但 GLCDC 部分应该驱动 WXGA 显示器(1280 x 800 像素),达到 2044 行× 2040 像素的最大分辨率。

    请询问我是否不清楚且完整。
    提前感谢、谨致问候。
    Gianluca Angelini
    软件部门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我忘记了显示数据表。

    此致
    Gianluca.

    e2e.ti.com/.../AM_2D00_1024768Y8TZQW_2D00_TA1H.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gianluca:

    我本周的回复可能会延迟、因为我正在并行处理许多项目。 从 MCU 数据表中、我发现 GLCDC 具有以下电气规格。

    对于并行 RGB888、最大时序看起来是 54MHz(请参阅注释 1)、此时 VCC >= 2.7V。  

    显示数据表的最小 DCLK 频率为 52MHz。 您是否尝试过在 52MHz 操作?

    我们在时钟信号上插入 SN74HC14 缓冲器的原因是改善其边缘。 事实上,尽管我们的示波器不够,但 PCLK 信号似乎过于圆滑。 添加允许以 800x600 像素运行 LVDS 显示的单个 IC。

    这种方法之所以令人担忧、是因为这种方法听起来并不是基于定量的。 预计高速信号的边缘会逐渐完善。 数据在 PCLK 上升沿或下降沿进行采样。 如果使用的示波器没有足够的带宽、则很难说改进边沿是根本原因。

    SN74HC14 将增加传播延迟、从而影响建立时间和保持时间。 SN74HC14 和 MCU 在什么电压下运行?

    此致、

    插孔