This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044A-Q1:TCAN1044AVDRQ1 是否满足要求

Guru**** 2917070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1626847/tcan1044a-q1-does-tcan1044avdrq1-meet-the-requirements

器件型号: TCAN1044A-Q1

1.封装:SOP-8 或 SOIC-8。 引脚序列如下:

image.png

2、电源电压:可支持 5.0V 电压
I/O 电平兼容性:支持 3.3V 和 5.0V 电平
4.静音或待机引脚:启用高电平
5.带宽:≥5Mbps
6、静态工作电流:≤50uA @电源、≤50uA@I /O 电源
7、最大功耗:≤70mA@5Mbps
8、工作环境温度:–40℃ to +85℃
9、焊接: SMT(回流焊炉)
10、包装:卷筒和胶带

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qing:

    是的、请帮助参考数据表以进一步确认相关要求、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.能否确认 TCAN1044AVDRQ1 型号是否满足要求?

    2.请提供 RoHS 证书或声明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qing:

    1.是的,他们共享相同的数据表,并可能需要参考他们的数据表规格。

    2.对于所有 TI 器件上的 RoHS、请参阅 此处的 TI 环境页面 、根据您的特定可订购器件型号将您连接到特定的材料搜索工具、谢谢。

    此致、

    Michael。