This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS33- EP:差分输入电压的幅度

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV028AQ-Q1, DS90LT012AQ-Q1, DS90LVRA2-Q1, DS90LV028A-Q1, DS90LV028AH, DS90LT012AH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1626932/sn65lvds33-ep-magnitude-of-differential-input-voltage

器件型号: SN65LVDS33- EP
Thread 中讨论的其他器件: DS90LV028AH、DS90LV028AQ-Q1 、DS90LT012AQ-Q1 、DS90LVRA2-Q1、DS90LV028A-Q1、 DS90LT012AH

您好、

我们注意到、在 SN65LVDS33-3V EP 数据表中、建议使用 0.1V 至 3V 的差分输入电压| VID 的幅度、如下所示。 我们想知道 VID 的绝对最大额定值。 请您将其分享给我们吗?

image.png

此外、DS90LV028AQ-Q1 和 DS90LV028AH 是候选器件、我们还需要使用最大的|DS90LV0| VID。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Xiaoguang、

    我们不提供||ANE|的绝对最大额定值 VID。 相反、我们给出了每个引脚的绝对最大额定值(单端电压)。 对于 SN65LVDS33-6V、EP 为–5V 至+6V(请参阅下面的)。 有关相关信息、请参阅每个数据表中的“绝对最大额定值“表。  

    差分输入电压 VID 是正输入引脚和负输入引脚之间的电压电势。 然而、这不能适应共模电压、该电压是在 GND 上测得的。 因为共模电压和差分电压可能会发生变化、所以我们给出各个引脚的额定值。 当共模电压较低时、该器件可以承受更高的 VID、反之亦然。“

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Matt。 接收器 包括输入线路端接电阻器、例如 DS90LT012AH、DS90LV028A-Q1 、DS90LVRA2-Q1、 DS90LT012AQ-Q1   对于其差分输入电压、情况是否与 EP 相同? 例如、如果 VID 为 3.6V、 内部的端接电阻器是否会损坏?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Xiaoguang、  

    具有集成终端电阻器的器件具有相同的容差。 只要将引脚至 GND 电压保持在绝对最大值范围内、器件就不会损坏。 引脚至 GND 电压是 VID 电压和共模电压的组合。  

    此致、

    马特