This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:有关仿真和 EQ 增益的问题

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1624913/sn65dphy440ss-questions-about-simulation-and-eq-gain

器件型号: SN65DPHY440SS

您好的团队、

客户有几个问题 SN65DPHY440SS 。 希望您能有所帮助。 谢谢!
1.仿真模型澄清 (S 参数与 IBIS-AMI)
TI.com 提供 S 参数模型 (.s4p)  而不是传统的 IBIS 或 IBIS-AMI 模型。
  • 作为有源器件(重定时器)、我们通常期望在串行器/解串器类型仿真中使用 IBIS-AMI 模型来考虑非线性行为和时钟恢复。
  • S 参数通常被视为无源模型。 我们如何执行可靠的系统级信号完整性 (SI) 仿真(例如,在中)  ADS、Sigrity 或 HyperLynx ) 是否仅使用有源重定时器的 S 参数?
  • 该模型是否准确反映了内部增益、均衡和转接驱动特性、或者是否有可用于有源仿真的隐藏/独立模型?
2.完整 EQ 增益曲线请求
数据表仅列出了特定频率点的 EQ 增益值:  500MHz 和 750MHz 。
  • TI 可以提供吗  完整的 EQ 频率响应曲线  显示了整个频谱范围内的增益?
  • 具体来说、较低频率下的预期 EQ 增益是多少、例如  250MHz (500Mbps) ? 我们需要这些数据来评估信号过均衡的风险。
3.链路插入损耗 (IL) 预算计算
根据数据表、750MHz 时的最大 EQ 增益 (1.5Gbps) 为  5db 。 根据 MIPI 规范、此频率下允许的插入损耗为  2dB 。
  • 假设支持的总链路插入损耗大致正确  5dB (EQ)+ 2dB(规格)= 7dB ?
  • 我们可以使用这个  7dB  是我们总 PCB 布线和连接器损耗预算的硬限制吗? 如果没有、那么计算该芯片可以补偿的最大通道损耗的推荐方法是什么?
此致、
Rayna
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rayna

    1.仿真模型澄清 (S 参数与 IBIS-AMI)

    S 参数是回波损耗测量、因此不适合用于仿真。 遗憾的是、我们没有该器件的 IBIS-AMI 模型。 我们唯一拥有的模型是加密的 HSpice 模型,但我们不能提供任何支持。

    2.完整 EQ 增益曲线请求
    数据表仅列出了特定频率点的 EQ 增益值:  500MHz 和 750MHz 。
    • TI 可以提供吗  完整的 EQ 频率响应曲线  显示了整个频谱范围内的增益?
    • 具体来说、较低频率下的预期 EQ 增益是多少、例如  250MHz (500Mbps) ? 我们需要这些数据来评估信号过均衡的风险。

    我在上传 EQ 曲线数据时遇到问题、因此我将通过 WebEx 发送给您。

    3.链路插入损耗 (IL) 预算计算

    我对此主题进行了大量讨论、请参阅此 E2E 主题  SN75DPHY440SS:D-PHY 2ns 限制适用于独立于输入侧的输出侧吗?  如果还有其他问题、请告诉我。

    谢谢

    David   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    感谢您的答复!

    对于问题 3、客户传感器输出 后跟一根长电缆、因此 他们 需要在电缆的远端采用该芯片来补偿长线插入损耗。 目前 、他们需要根据芯片的补偿能力来定义电缆损耗规格、以便继续进行电缆设计和制造。 由于该传感器的 MIPI 数据速率为 500Mbps(对应的奈奎斯特频率为 250MHz)、因此 它们旨在根据芯片的性能确定该 250MHz 频率点允许的电缆损耗。 客户是否应该使用 5dB(器件 EQ)+ 2dB(MIPI 要求)= 7dB 来设计电缆?  

    此致、

    Rayna  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rayna

    传感器 TX 是否提供 任何插入损耗补偿? 否则、插入损耗补偿来自 DPHY440 RX。 4dB 补偿对应 500MHz、5dB 补偿对应 750MHz 对应  500Mbps、这是奈奎斯特频率的 250MHz、如果您查看 250MHz 处的最大 RX 补偿以及我提供的 s4p 文件、大约为 2dB、因此他们应该使用此参数作为电缆插入损耗的指南。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    这只是为了确认、我们的器件补偿为 2dB、MIPI 标准会接受 2dB 损耗、因此电缆插入损耗会为 4dB。 这种理解是否正确? 谢谢!

    Rayna  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rayna

    是的、您的理解是正确的。

    谢谢

    David