This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C31:AM26C31IPWR 和 AM26C31IN 封装的输出特性非常不同?

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1617572/am26c31-output-characteristics-very-different-between-am26c31ipwr-and-am26c31in-package

器件型号: AM26C31

您好、  

稍后、我发布了一个有关差分线路驱动器的问题、以及在输出端不存在终端时是否可以实现接近轨到轨的输出电压。 我们会讨论 AM26C31I 芯片。 所以你确认(鲍比)这不会是一个问题,我们将能够得到接近铁路到铁路,见我之前的文章:

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/am26c31.pdf?ts = 1771246411611&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FAM26C31%252Fpart-details%252FAM26C31IPWR

我通过使用 AM26C31IN 封装进行测试确认了这一点:

 

image.png

因此,我自信地将他们纳入我们的设计,但采用不同的封装: AM26C31IPWR。 但输出特性完全不同。 相同负载下的输出电压现在仅达到~3.6V……

image.png

这对于我们所做的工作来说是不够的。 您能否提供支持?为什么会这样? 这些芯片的内部在不同封装之间是否确实不同?

请参阅我们的原理图:

image.png

这些信号直接进入 UCC21710QDWRQ 栅极驱动器。 但当未连接负载时仍在同一输出端附近(最佳情况下)。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    今天是一个假期。 请提供一些反馈、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、感谢您的关注。 享受你的假期! 我希望能尽快收到您的回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    谢谢你。

    我们的设备专家将能够尽快跟进,感谢您的耐心。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    不同封装的内部结构相同。 因此、您看到的行为是不符合预期的。  

    您能否发送两个收发器顶部标记的图像? 我想在我们的系统内部验证它们、以确保一切都保持一致。

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan Sempsrott :

    我在这里添加了图片、感谢您的支持。 大有帮助。  

    我还在 TSSOP 上使用与我使用穿孔封装时相同的导线设置运行了一些测试、结果相同(以确保不会出现电路板问题)。 与我使用穿孔 IC 测量的产品相比、TSSOP 似乎仅达到 3.6-3.8V 的最大值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我验证了我们系统中的这两个设备、一切看起来都很好。

     您的特定 AM26C31IN 材料比 AM26C31IPWR 材料稍新。 因此、 正如您的测试表明、AM26C31IN 恰好具有性能更好的更新芯片。

    请注意、~3.6V 差分电压仍然是预期的性能。 RS 422 需要在 100 欧姆负载上提供 2V 的差值、在任一情况下都可以满足要求。 我们没有指定最大电压:

    但是、最新的  AM26C31IPWR 材料应与您看到的 PDIP 封装性能相匹配。  

    我建议获取 AM26C31IPWR 的新免费样片、以便您可以在系统中自行验证(点击“将样片添加到购物车“按钮):

    https://www.ti.com/product/AM26C31/part-details/AM26C31IPWR?source=ooq&login-check=true 

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我忘了回复、但感谢您的回复。 遗憾的是、这对我们来说不起作用、因为我们无法保证/确定在大规模生产中、电路板将始终包含更新后的裸片。 但至少它清除了事情,谢谢。