This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:TUSB9261 在 SPI 中刷写固件

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1618134/tusb9261-tusb9261-flashing-firmware-in-spi

器件型号: TUSB9261

尊敬的团队:

我们将 TUSB9261 用于 SATA HDD 接口。 请从门户 fimware 文件中指导用于硬盘界面的固件。

我们已经从 TUSB9261 中的软件开发页面下载固件、并使用 tusb9261 刻录机烧录文件。 但固件未运行。  

我们使用 SST25VF512A 闪存 IC。 还建议使用可用于加载固件(bin 文件)的闪存 IC。 如参考设计指南中所示、有一个部件列表、但该列表将是绝对的。

image.png

请参考上述问题。

谢谢、此致、

Ashok。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashok:

    您是否能够遵循 TUSB926X Flash Burner 指南而不出现任何问题? 闪存烧录器在尝试刷写固件时是否检测到 SPI 设备/TUSB9261? 闪光灯燃烧器用户指南中是否有特定步骤出现故障。

    在我看来、您选择的 SPI 闪存在这种情况下也应该可以正常工作、因此我认为不存在问题。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan Kitto:

    首先、我们尝试在两台不同的 PC 上进行引导加载程序检测、因为引导加载程序驱动程序无法识别。 已成功识别另一个 PC 引导加载程序驱动程序。

    在该文件中、我尝试使用 解压到“C:\Program Files (x86)\TUSB926x\TUSB926x Texas Instruments Firmware“中的 TUSB926x_FW_v1.06.bin 进行刷写  

     成功烧录后、没有任何检测到。

    谢谢。

    Ashok

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashok:

    刷写 TUSB9261 后、TUSB9261 是否出现在设备管理器中、与 TUSB9261 闪光灯指南第 2.2 节中所示的任何图类似?

    您已经安装了 2.1 节中闪存燃烧器软件附带的驱动程序、正确吗?

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan Kitto、

    早上好、

    现在能够检测硬件。

    我已  将闪存 IC SST25VF512A 更改为其他制造商、因为 IC 之间存在命令 (0x02 Page Program) 差异。

    另外、您是否可以在另外两台笔记本电脑上进行引导、但无法检测到引导加载程序驱动程序?  

    感谢您的支持、

    Ashok。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashok:

    我已将闪存 IC  SST25VF512A 更 改为其他制造商、因为 IC 之间存在命令 (0x02 Page Program) 差异、

    更改 SPI 闪存后、TUSB9261 是否按预期工作、并显示在设备管理器上? 器件是否按预期工作?

    另外、您能否在另外两台笔记本电脑上指导您检测不到引导加载程序驱动程序?  [/报价]

    安装闪光灯燃烧器时、是否指示您按照闪光灯燃烧器指南上的说明下载驱动程序? 如果是、将 TUSB9261 插入 PC 时、TUSB9261 在设备管理器中显示了什么?

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。

    谢谢、

    Ryan