This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB635-Q1:如何测量 DOUT+和 DOUT-之间的差分电源噪声

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB635-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1629705/ds90ub635-q1-how-to-measure-the-differential-supply-noise-between-dout-and-dout-

器件型号: DS90UB635-Q1

您好、

 

我们如何测量 DOUT+和 DOUT-之间的差分电源噪声、这在串行器 MPN: — DS90UB635-Q1 的数据表中给出。 请提供要验证的流程。

image.png

此致、

Manoj Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    差分电源噪声可 通过以下方法进行测量。

    1. 将 635 和所连接解串器上的 PDB 引脚保持为低电平、以禁用正向通道和反向通道。
    2. 将差分探头连接到连接到 DOUT+和 DOUT-引脚的交流耦合电容器。 探头应放置在最靠近 635 器件的盖板一侧。
    3. 测量最高 50MHz 的差分电源噪声。

    此致、

    Lucas