This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E01B04:询问 PCB 组装条件

Guru**** 2960040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1619324/tpd1e01b04-inquiry-regarding-pcb-assembly-conditions

器件型号: TPD1E01B04

您好团队:  

我的客户对于 TPD1E01B04DPLT 的 PCB 组装有几个问题。  

1.组装注意事项
在为此器件进行 PCB 组装期间、是否应该考虑任何特定条件或预防措施?

2.推荐的 PCB 表面光洁度
关于 PCB 表面抛光、客户正在考虑以下选项:

  • 助焊剂预处理
  • ENIG(无电镍浸金)
  • 无铅 HASL

您能否告知建议使用哪种表面光洁度来组装此设备?

3.已安装设备的照片/验收标准
如果可用、您能否在组装后分享器件的照片(顶视图和侧视图)?

由于该器件没有侧电极、因此客户知道很难形成圆角。
如果可能、如果您还能提供由 TI 判定的 OK/NG 组装条件的示例、我们将不胜感激。

4、焊点质量检验方法
您能否告知如何验证焊点条件? 例如:

  • 目视检查(可接受的焊料外观)
  • X 射线检查(可接受的对比度/空白外观)
  • 电气测试等

5、检查实际组装条件
客户已附上其实际装配状况的照片。
他们担心焊料量可能过大。

请您分享您对此的意见、并就可能采取的对策或改进措施(如果适用)提供建议?

image.png

非常感谢您的支持。

此致、

Maia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maia:  

    让我与我们的制造和封装团队核实一下、看看他们对焊接我们的器件是否有任何见解。 如果您有更多信息、我将联系您。  

    此致、

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 McKenzie、

    我希望您做得好。

    我想跟进我之前的询问、并询问是否有关于当前支持状态的任何更新。

    如果需要我本人提供任何其他信息、请告知我。

    非常感谢您的支持。

    此致、
    Maia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 McKenzie、

    我希望您做得好。

    我想跟进我之前的询问、并询问是否有关于当前支持状态的任何更新。

    如果需要我本人提供任何其他信息、请告知我。

    非常感谢您的支持。

    此致、
    Maia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maia:  

    我仍然希望听到有关 预防措施和照片的信息。  

     关于焊点检查的问题、我想说大多数客户都使用 X 射线检查。 对于像这样的小型无引线封装可能很困难。

    对于建议的表面处理、我们的器件可以使用许多不同的表面处理。 我建议您做最适合您的项目和应用的事情。  

    此致、

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、McKenzie:

    很抱歉再次跟进。
    您能否告诉我有关预防措施和照片的任何更新?

    如果难以获得、您能否分享任何有用的应用手册?

    此致、
    Maia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maia:  

    不用担心! 为采取预防措施、主要的问题是二极管在焊接后的倾斜。  由于封装尺寸较小、因此可能会在长轴上发生倾斜。 这是正常现象、但一些客户最初担心这一点。 为了管理倾斜、 最好遵循模板设计并控制焊锡膏量。 焊锡膏过多可能会导致倾斜度增加。

    我还在等待照片。 这周我会试着把这些东西交给你。  

    此致、

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、McKenzie:

    感谢您提供更多信息!

    我将与客户分享。
    我也期待收到这些照片。

    此致、

    Maia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、McKenzie:

    请您提供自那时以来的最新情况吗?

    此致、

    Maia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maia:  

    我有一些图片,但他们不是最高的质量,因为包装是如此小. 但我想在下面分享这张图片。  

    因此、根据您在第一篇文章中提供的图像、焊接器件时的图像和第一张图片一样。 是否使用了正确的模板和焊盘图案? 看一下我拍摄的其中一张照片、您根本看不到焊料、这意味着焊料完全位于器件下方。  

    此致、

    McKenzie