This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848C:无法通过 EMC 测试进行抖动测试

Guru**** 2869250 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1628922/dp83848c-it-can-not-pass-emc-for-jitter-test

器件型号: DP83848C

您好的团队、  

我的客户使用 DP83848C 进行机器人通信。

现在、它们无法通过用于抖动测试的 EMC 测试。

mmexport1773984763847.jpg

下面是原理图

schematic.jpg

我认为它应该与时钟相关。 它们使用 RMII 模式。 时钟来自 MCU。  

Q1:是否宜使用 LMK6CE050000 等分立式 50MHz OSC?

问题 2:是否有任何解决方案可以提高抖动性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对于 100M PMA、抖动问题通常表示参考时钟脏。 需要通过确保满足 PHY 时钟要求来检查和验证这一点。

    虽然观察到边缘 PMA 问题、但功能是否存在问题? 您是否测试过数据包错误? 我们发现边缘 PMA 系统不存在通信问题。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cacho:

    对于数据故障率、我仍在向客户咨询。

    客户希望将有源 OSC 添加为 bleow:

    Q1:是否在此处需要 VCC_3V3B 上拉?

    问题 2:OSC 的设计是否存在风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您需要在单独的论坛上就此问题咨询振荡器团队。 该主题专用于 PHY 支持。

    此致、
    Gerome