This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720R-Q1:执行 DP83TG720R-Q1 和 DP83TG721R-Q1 支持高速 ISOBUS 的链路段 B (40m)

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TG721R-Q1, DP83TG720R-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1628308/dp83tg720r-q1-do-dp83tg720r-q1-and-dp83tg721r-q1-support-link-segment-b-40m-for-highspeed-isobus

器件型号: DP83TG720R-Q1
主题中讨论的其他器件: DP83TG721R-Q1、

执行以下 1000BASE-T1 PHY

DP83TG720R-Q1 和 DP83TG721R-Q1

是否支持高速 ISOBUS 的链节 B (40m)?

数据表中并未明确表示 PHY 仅支持链路段 A(使用非屏蔽双绞线时最大电缆长度为 15m)、数据表中也未明确表示、它们支持链路段 B(使用屏蔽双绞线时最大电缆长度为 40m)。

如果此 PHY 可用于高速 ISOBUS/Link Segemt B、您能给我更多信息吗?

 

BR
Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    让我与我的团队核实、然后在下一个星期二之前回复您。

    此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    此查询是在您环入的电子邮件线程上处理的。 为避免重复信息、我将关闭此主题。 如有需要、请重新打开。

    此致、

    Charles