Other Parts Discussed in Thread: DP83TG721R-Q1, DP83TG720R-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: DP83TG720R-Q1
主题中讨论的其他器件: DP83TG721R-Q1、
执行以下 1000BASE-T1 PHY
DP83TG720R-Q1 和 DP83TG721R-Q1
是否支持高速 ISOBUS 的链节 B (40m)?
数据表中并未明确表示 PHY 仅支持链路段 A(使用非屏蔽双绞线时最大电缆长度为 15m)、数据表中也未明确表示、它们支持链路段 B(使用屏蔽双绞线时最大电缆长度为 40m)。
如果此 PHY 可用于高速 ISOBUS/Link Segemt B、您能给我更多信息吗?
BR
Andreas