This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3435-Q1:查看 TPS3435CAKAGDDFRQ1 电路

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1628909/tps3435-q1-review-tps3435cakagddfrq1-circuit

器件型号: TPS3435-Q1

尊敬的 TI 团队:

我们将 TPS3435CAKAGDDFRQ1 用作硬件看门狗。希望您查看我们的电路。我们将 IGN_INT 用作硬件中断、将 WDG_EN 用作微控制器的软件中断 image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinyas:

    WDO 网络上是否有上拉电阻器? 这是一个需要上拉电阻和电压的开漏低电平有效输出。

    您能否确认我对该电路的理解是所需的配置:

    • WD-EN 引脚在逻辑电平时启用、在逻辑低电平时禁用。 现在、除非在 IGN_INT 或 WD_EN_FROM_VIP 上提供信号、否则看门狗通过 R12044(47k Ω)接地。
    • 我假设 SET0 和 SET1 上的顶部或底部电阻将未组装。 就像现在所有电阻器都组装在一起时、SET0 和 SET1 处于 0.5* VDD、这是逻辑电平的灰色区域。

    谢谢、
    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    WDO 网络上是否有上拉电阻器? 这是一个需要上拉电阻和电压的开漏低电平有效输出。[/报价]

    是的、我们在原理图的另一页上有一个连接到 P_5V_KA 的 10k 上拉电阻。

    当逻辑电平时、WD-EN 引脚启用;当逻辑电平为低电平时、WD-EN 引脚禁用。 目前、除非在 IGN_INT 或 WD_EN_FROM_VIP 上提供信号、否则看门狗通过 R12044(47k Ω)接地。

    仅当触发 IGN_INT 或 WD_EN_FROM_VIP 时、才启用看门狗

    我假设 SET0 和 SET1 上的顶部或底部电阻器将取消安装。 正如现在所填充的所有电阻器一样、SET0 和 SET1 处于 0.5*SET1 VDD、这是逻辑电平的灰色区域。

    是的、我们将弹出顶部电阻器  

    另一个查询:

    我们有 WDI PWM 来自 3V3 电源域中的微控制器。 我们计划如下更改电路、以满足 WDI 的要求、即 VIH 最小值为 0.7VDD。您是否会看到 WDI 为边沿触发的风险?

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinyas:

    只要 BJT 足以将电压电平拉至 0.3*BJT 以下 VDD、就不会出现问题。 原理图看起来很好。

    谢谢、
    Joshua