This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS15BR400:CameraLink 完整接口 (DS15BR400) 上的 80MHz(最高 960MHz) 出现)出现 EMI 故障

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: DS15BR400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1628144/ds15br400-emi-failure-at-80-mhz-up-to-960-mhz-on-cameralink-full-interface-ds15br400

部件号: DS15BR400

我们正在使用对摄像头系统上的 EMI 故障进行故障排除 DS15BR400 LVDS 缓冲器 CameraLink 已满 缩写。 辐射发射测试显示了中的显著峰值 80MHz 像素时钟及其谐波、在第 12 次谐波时出现严重故障 ( 960MHz )。

系统规格:

  • PCB: 具有 100 Ω 差分阻抗控制的 12 层堆叠。

  • 布局: 连续的 GND 平面和过孔拼接;高速布线下没有分割平面。

  • 布线: 带有 360 度外壳端接的 CameraLink 屏蔽电缆。

尽管采用了屏蔽和电容接地、但高频谐波仍然会泄漏。 我们怀疑共模噪声转换或 GHz 频率下的机箱到数字 GND 绑定无效。

任何人是否有以下建议:

  1. 共模扼流圈 (或类似器件)已被证明对 CameraLink 速度((80MHz 时钟/560+ Mbps 数据)有效而不会破坏眼图?

  2. 电容器选择/放置 机箱到数字接地线、以确保低阻抗高达 1GHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francois:

    我尚未测试 LVDS 的任何扼流圈<、但我偶尔看到客户使用 ACM2012、因此、如果您想尝试扼流圈、可以从这种扼流圈开始。  

    是否在 Vcc 引脚上放置任何旁路或去耦电容器? 流经 Vcc 的高频电流也是 EMI 的来源。  

    您是否有可以分享的原理图?  

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我当时想使用 EMI8142 来过滤输出。 VCC 引脚上有去耦电容器。  我不知道我能分享哪些内容、但如果我获得批准、我将会分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每个缓冲器都有自己的去耦。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francois

    Matt 目前不在办公室。 他将于下周初回国。 感谢您的耐心。  

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以尝试通过将 PEM 引脚接地来禁用预加重? 预加重会过冲每个信号的上升沿以补偿衰减。 如果 oyu 不需要这个、我会将其关闭、因为这会影响您的 EMI。  

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会尝试这个建议并放置一根跳线、以便下次进入认证实验室时可以进行测试。  去耦电容器似乎足够了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它们看起来不错。 确保您的元件选择遵循此数据表部分。