This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:DP83867ISRGZ:100Mbps 速度下的电流消耗

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1629137/dp83867is-dp83867isrgz-current-consumption-in-100mbps-speed

器件型号: DP83867IS

尊敬的团队:

请提供以下 DP83867ISRGZ 以太网 PHY(速度为 100BASE-T)的电流消耗详细信息。 数据表仅提供了 1000BASE-T 功耗的详细信息。

此致、
Kaushal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaushal:

    本应用手册介绍以 100Base-TX 为单位的功耗。 具体指表 6-3 和 6-4。

    此致、

    Shane