This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3232E-Q1:TRS3232EQPWRQ1 ESD 保护信息

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: ESDS552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1628736/trs3232e-q1-trs3232eqpwrq1-esd-protection-information

器件型号: TRS3232E-Q1
主题: ESDS552 中讨论的其他部件

您好:

我们使用 TRS3232EQPWRQ1 IC 进行 RS –232 通信。 根据数据表、RS –232 引脚的额定值如下图所示。 我们是否仍需要外部 ESD 保护(例如添加电容器)?

 

image.pngimage.png

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Priyanka:

    感谢您在 E2E 上联系我们!

    该器件内置了适当的 ESD 保护功能。 对于某些客户来说、这足以满足他们的需求。 由您决定 8kV IEC 接触是否足以满足您的系统需求。 如果您需要更多信息、我建议添加 TI 的 ESDS552、该产品具有 30kV IEC 接触保护和浪涌保护。  

    此致、

    Ethan