This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P-Q1:AM62P 与 LPDDR4 之间的 DQS 连接

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1627853/am62p-q1-dqs-connection-between-am62p-and-lpddr4

器件型号: AM62P-Q1
主题: AM62P 中讨论的其他器件

您好:

对于 AM62P 和 LPDDR4 之间的 DQS 连接、我们是否可以交换 DQSx 和 DQSx_n 信号、如下所示? 谢谢!

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、差分信号无法交换。  您只能在一个字节内进行 DQ 或 DM 混合。  请参阅布局指南: https://www.ti.com/lit/pdf/sprad66

    此致

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James、

    感谢您的答复!  

    做出的贡献  

    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James、

    感谢您的答复!

    我们的原理图 出错了、如下面所示、我们已经制作了 PCBA 样片、我想知道是否可以将通道 A 用于 LPDDR4?这是否可行? 或者那些 PCBA 完全不能再使用了,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您应该能够在 DDR 寄存器配置工具中将存储器配置为 x16、以便使其正常工作。  您只能访问一半的存储器、但它应该可以正常工作

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James、

    谢谢!