This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI-Q1:器件是否支持 CDP 握手过程?

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1627771/tusb4020bi-q1-does-cdp-handshake-process-supported-by-the-device

器件型号: TUSB4020BI-Q1

您好的团队、  

一方面是 USB 2.0 数据通信的两个端口、集线器设备是否支持 CDP 握手过程? 下图所示为图像。  

或者、我们是否需要将支持 CDP 握手的处理器连接到集线器?  

 

image.png

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ochi 您好:

      主机不需要支持 CDP。 当 BATENx 被上拉至 3.3V 时、集线器本身可以支持 CDP 握手。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brian

    非常感谢。 我们知道集线器器件本身具有握手功能。  

    此致、
    Ochi