This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV32E:输出电压

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1629674/am26lv32e-output-voltage

器件型号: AM26LV32E

尊敬的团队:
将差分信号转换为单个‑Ω 端信号、但我面临一个问题:输出电压不会随输入电压而变化。 即使我改变输入、输出电压也能持续达到 3.1V。

IM 使用将电压和电流差分信号转换为单个‑Ω 端信号。
它的工作原理像比较器?

此致、
Rami Reddy。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:

    您能否提供 A、B、R 和 Math A-B 的原理图和示波器截图?

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、bobby、
    请查找所连接的电路和示波器截图






  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:

    您能告诉我图像中探测到的示波器通道是什么吗?

    通道 1(黄色)是 A-B 吗? (我看到它摆动到 GND 以下)

    Ch2(绿色)是 1A 还是 1B 上的某些输入?

    Ch3(蓝色)是  1A 还是 1B 上的某个输入?

    您是否通过电缆进行通信? 我在原理图中唯一看不到的就是端接。

    - Bobby