This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042A:原理图审阅解决以下问题:它需要等待 5 秒才能查看输出、但很快输出会关闭

Guru**** 2917110 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1628366/tusb8042a-schematics-review-for-the-issue-that-it-needs-wait-5-sec-to-see-the-output-but-shortly-the-output-were-turned-off

器件型号: TUSB8042A
主题中讨论的其他器件: TUSB8042

你(们)好  

您能帮助我的客户查看原理图、看看这个问题、它需要等待 5 秒才能看到输出、但很快输出就被关闭了。  

我们仅使用 H/W 自举设置、不向器件写入任何代码。  

您是否会查看我们的原理图出了什么问题、或者可能的原因是什么? Thansk!

显示结果  

1.jpg

2.png

原理图  

TUSB8042AIRGCR.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PY:

     行为正确、如果 下游端口上连接了 USB 器件、晶体将继续振荡。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brian  

    客户的连接如下、他们同时有 1 个 PD 控制器+ 2 个 USB2.0 连接到 TUSB8042、但晶体和 EN 引脚仍处于断电状态。 我的 bootstrap 是否正确? 或者我们还需要做什么配置? 或有关如何进一步调试的任何建议  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我提到的、晶体按预期工作。 连接下游端口器件时、晶体将保持振荡。

    客户关心的是什么?

    好极了

    Brian