This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB941AS-Q1:DS90UB941 和 DS90UB948 的屏幕噪音问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1601813/ds90ub941as-q1-screen-noise-issues-with-ds90ub941-and-ds90ub948

器件型号: DS90UB941AS-Q1
主题中讨论的其他器件: ALP

尊敬的团队:

客户的电子后视镜项目中使用了 DS90UB941 和 DS90UB948 串行器/解串器芯片。

故障现象:开机后、LCD 屏幕偶尔会出现散射的 1 像素大小的雪花噪音;此外、显示的图像具有垂直抖动。 故障现象会持续一段时间(不固定的持续时间:从几十秒到几分钟不等)、然后消失。
有关具体的故障表现、请观看以下视频。
我们当前的参数设置:
  • LCD 屏幕分辨率:1280*720;帧速率:60;PCLK:58.6MHz
  • MIPI 接口:4 组 MIPI DSI、配置的 DCLK = 352MHz
  • DS90UB941 的输出直接连接到一个 DS90UB948 解串器、无需采用分屏显示模式。
  • DS90UB941 和 DS90UB948 解串器之间使用同轴电缆连接。
硬件引脚配置:
DS90UB941:
image.png

DS90UB948:

image.png

要求:
  1. 请根据我们的电流故障现象分析故障的可能原因。
  2. 请指导我们如何调整下图中显示的 DS90UB941 和 DS90UB948 芯片参数:VBP、HBP、Vfp、HFP 参数。 根据我们的电流验证结果、调整 SOC 的这些参数不会导致测量的 LVDS 信号发生相应的变化。 image.png
  3. 1 帧数据的电流测试 LVDS 信号波形如下: image.png

两条线之间电流测试的 LVDS 信号波形如下:(HFP+HPW+HBP= 8.32us)

image.png

DS90UB948 芯片的 VDD(黄色)和 PDB(绿色)的上电波形:

image.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alon:

    很高兴在这方面提供支持。 谁是 1 级和 OEM?

    请根据我们当前的故障现象分析故障的可能原因。

    为了找出问题所在、 客户是否在 SER 或 DES 上启用 PATGEN 并查看问题是否仍然存在? 这可以通过使用相应 ALP 器件配置文件中的“Pattern Generator“选项卡来实现。 如果客户没有本地 I2C 访问权限、请告诉我他们的完整显示参数(活动和消隐)、我可以提供 flatlog I2C 脚本。  

    请指导我们如何调整下图中显示的 DS90UB941 和 DS90UB948 芯片参数:VBP、HBP、Vfp、HFP 参数。 根据我们的电流验证结果、调整 SOC 的这些参数不会导致测得的 LVDS[/报价]发生相应变化

    UB948 和 UB948 只需通过从 SoC 传入的视频时序参数即可。  不能在串行器或解串器上重新编程任何内容来更改 FPD-Link III 器件上的消隐参数。  

    两行之间当前测试的 LVDS 信号波形如下:(HFP+HPW+HBP= 8.32us)

    它究竟从哪里来衡量? UB948 输出是什么? 仅从屏幕截图很难判断、但信号似乎在波动。  

    此致、

    尼古拉

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Nikolas、ć

    感谢您的回复。此客户是精益达科技、第 1 层。以下是客户的回复。谢谢。

    要找出问题所在、 客户是否在 SER 或 DES 上启用 PATGEN 并查看问题是否仍然存在? 这可以通过使用相应 ALP 器件配置文件中的“Pattern Generator“选项卡来实现。 如果客户没有本地 I2C 访问权限、请告诉我他们的完整显示参数(活动和消隐)、我可以提供 flatlog I2C 脚本。  [/报价]

    1.已在 941 和 948 上验证 PATGEN 模式、但不会出现此问题。

    要找出问题所在、 客户是否在 SER 或 DES 上启用 PATGEN 并查看问题是否仍然存在? 这可以通过使用相应 ALP 器件配置文件中的“Pattern Generator“选项卡来实现。 如果客户没有本地 I2C 访问权限、请告诉我他们的完整显示参数(活动和消隐)、我可以提供 flatlog I2C 脚本。  [/报价]

    2.以上所有示波器和测量结果均通过 948 输出的 LVDS 接口获得。

    这是从哪里来测量的? UB948 输出是什么? 仅从屏幕截图中很难判断、但信号似乎在波动。
    [/quote]

    3.当 941 和 948 工作正常时,能否提供 948 输出的参考波形?

    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alon:

    [quote userid=“478696" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1601813/ds90ub941as-q1-screen-noise-issues-with-ds90ub941-and-ds90ub948/6173009 已在 941 和 948 上验证 PATGEN 模式、但不会出现此问题。

    感谢您提供这些基准测试结果。 这样、我们就可以将问题隔离到 SoC 的 DSI TX 和 UB9JO 的 DSI RX 之间的某个位置。 考虑到这一点、您能否提供客户的 UB9fevers 初始化脚本及其完整的显示时钟? 我想确认他们的软件配置是否正确。

    此致、

    尼古拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Nikolas、ć

    感谢您的支持。 客户处理流程如下:

    ti941_i2c_write (bus_id、serial_addr、0x01、0x0F);//复位 941
    ti941_i2c_write (bus_id、serial_addr、0x1E、0x01);//启用 port0
    ti941_i2c_write (bus_id、serial_addr、0x03、0x9a);// i2c cfg
    ti941_i2c_write (bus_id、serial_addr、0x0E、0x03);// GPIO1 输入模式
    ti941_i2c_write (bus_id、serial_addr、0x4f、0x8C);//继续时钟
    ti941_i2c_write (bus_id、serial_addr、0x56、0x00);// DSI 参考时钟
    ti941_i2c_write (bus_id、serial_addr、0x02、0x00);//通道交换

    //ESD 测试
    ti941_i2c_write (bus_id、serial_addr、0x40、0x04);//TSKIP _CNT 58.6M-0x0C 25M-0x00
    ti941_i2c_write (bus_id、serial_addr、0x41、0x05);//TSKIP _CNT 58.6M-0x0C 25M-0x00
    ti941_i2c_write (bus_id、serial_addr、0x42、0x0a);//TSKIP _CNT 58.6M-0x0C 25M-0x00

    ti941_i2c_write (bus_id、serial_addr、0x03、0x0A);//filter_enable
    ti941_i2c_write (bus_id、serial_addr、0x26、0x02);//link_detect_timer
    ti941_i2c_write (bus_id、serial_addr、0x5D、0xC0);//FREQ_LO_THR
    ti941_i2c_write (bus_id、serial_addr、0x5E、0x7F);//FREQ_HI_THR
    ti941_i2c_write (bus_id、serial_addr、0x41、0x22);//DSI_ERR_CFG_0
    ti941_i2c_write (bus_id、serial_addr、0x42、0x00);
    ti941_i2c_write (bus_id、serial_addr、0x41、0x23);//DSI_ERR_CFG_0
    ti941_i2c_write (bus_id、serial_addr、0x42、0x00);
    ti941_i2c_write (bus_id、serial_addr、0x01、0x00);// DSI 启用


    //将远程设备地址设置为 941。
    //i2cset -FY 1 0x0c 0x07 0x64
    //i2cset -FY 1 0x0c 0x08 0x64
    ti941_i2c_write (bus_id、serial_addr、0x07、(slave_I2C_MCU_ADDR << 1)& 0xFE);// slave_ID0
    ti941_i2c_write (bus_id、serial_addr、0x08、(SLAVE_I2C_MCU_ADDR << 1)& 0xFE);// slave_alias_id0

    ti948_i2c_write (bus_id、DEV_addr、0x26、0x64);// scl_high_time
    ti948_i2c_write (bus_id、DEV_addr、0x27、0x64);// scl_low_time
    // ti948_i2c_write (bus_id、DEV_addr、0x29、0x80);// vsync 启用

    ti948_i2c_write (bus_id、dev_addr、0x03、0x78);// i2c cfg
    ti948_i2c_write (bus_id、DEV_addr、0x05、0x1E);// i2c cfg。

    ti948_i2c_write (bus_id、dev_addr、0x1D、0x01);// GPIO0 输出 20250807 LCD 背光启用关闭(低电平)
    uleep (100 * 1000);
    ti948_i2c_write (bus_id、DEV_addr、0x1E、0x99);// GPIO1 GPIO2 输出 GPIO1 LCD 屏幕复位无效(高电平)GPIO2 LCD 屏幕 PON 有效(高电平)
    ti948_i2c_write (bus_id、dev_addr、0x1F、0x01);// GPIO3 输出 20250807 报警灯关闭(低电平)

    ti948_i2c_write (bus_id、DEV_addr、0x41、0x1F);//link_error_count

    ti948_i2c_write (bus_id、DEV_addr、0x49、0xe2);//输出模式:单路模式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alon:

    感谢您提供此信息。 根据之前的要求、您能否提供完整的显示时序(有源和消隐)? 此外、请提供 DSI 速率。 需要使用此信息来验证寄存器写入是否正确。

    此致、

    尼古拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Nikolas、ć
    客户的回复如下。 请帮助进行检查。 谢谢你。

    DSI 数据速率:352Mbit/s
    FPS 45
    HACT = 1280;
    HFP = 26;
    hpw = 12;
    HBP = 16;
    VACT = 720;
    VFP = 8;
    vpw = 3;
    VBP = 5;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alon:

    感谢您提供更多详细信息。 Nikolas 将在 1-2 个工作日内回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alon:

    感谢您分享这些详细信息。 有关其初始化脚本的一些注释、请参阅下文:

    • 在复位 UB9fevers 的第一行上、所有这些位都无需设置。 相反、可以将 0x01 设置为等于 0x08(而不是 0x0F)。
    • 您能否确认 DSI TX(来自 SoC)在连续时钟模式下运行?
    • TSKIP 计算错误。 根据我的计算结果、PCLK = HTOTAL * VOTAL * 45fps = 44.1MHz、这使得 DSI CLK = PCLK * 12 / DSI 通道数= 0.1323GHz、这使得 TSKIP_CNT = round (65* DSI CLK-5)= 4。 这意味着、应将 TSKIP 寄存器编程为 0x08、而不是当前配置的 0x0A。
    • 数据表第 10.2 节中详细说明的寄存器写入缺失。 我将通过 E2E 私人消息传递给您一个参考脚本、其中概述了如何整合这些寄存器写入。
    • DSI 端口的 HSYNC 和 VSYNC 极性不按建议进行编程。 有关更多详细信息、请通过 E2E 私人消息传递参阅上述参考脚本。

    最值得注意的是、TSKIP 寄存器应重新配置为正确的 TSKIP 计数。 一旦客户更新了他们的脚本、请告诉我这是否有帮助。

    另外,还有两个后续问题 — 见下文:  

    •  其 SoC 配置为哪种 DSI 工作模式 (即同步事件,同步脉冲等)?
    • 在总共多少个器件中、这会影响多少个器件?

    此致、

    尼古拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Nikolas、ć

    对延迟的回复表示歉意—客户最近已忙于其他项目。 关于您下面提到的脚本、我没有收到。 请将其发送至我的电子邮件地址: alon.chen@arrow.com?

    谢谢你。

    缺少数据表第 10.2 节中详细说明的寄存器写入。 我将通过 E2E 私人消息传递给您一个参考脚本、其中概述了如何整合这些寄存器写入。

    此致、

    Alon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alon:

    我将通过电子邮件共享 1080p 的参考脚本(请注意,需要根据客户的确切用例调整 TSKIP 和 DSI 配置)。 下载参考脚本后、我们继续讨论此 E2E 主题。

    此致、

    尼古拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikolas、ć

    感谢您的耐心和支持。 有些问题已经解决、但又出现了一个新问题。

    使用内部时钟生成图形时、屏幕旋转的可能性很低、如下面的视频所示。

    e2e.ti.com/.../test2.mp4

    以下是客户的配置。

        serdes_err("#############TI948 start USE_PATTERN.\n");
        ti948_i2c_write(bus_id, dev_addr, 0x01, 0x01);/* RESET*/ 
        ti948_i2c_write(bus_id, dev_addr, 0x64, 0x00);/* RESET*/ 
        ti948_i2c_write(bus_id, dev_addr, 0x66, 0x1A);/* CLOCK DIVIDER M, 948 只能为 1 且无法调整。 948 的 CLK 为 140MHz*/ 
        ti948_i2c_write(bus_id, dev_addr, 0x67, 0x01);/* CLOCK DIVIDER M*/ 
        ti948_i2c_write(bus_id, dev_addr, 0x66, 0x03);/* CLOCK DIVIDER N*/ 
        ti948_i2c_write(bus_id, dev_addr, 0x67, 0x04);/* CLOCK DIVIDER N,设置为 4*/ 
        ti948_i2c_write(bus_id, dev_addr, 0x66, 0x04);/* Htotal */ 
        ti948_i2c_write(bus_id, dev_addr, 0x67, 0x36);/* Htotal*/ 
        ti948_i2c_write(bus_id, dev_addr, 0x66, 0x05);/* Htotal&Vtotal */ 
        ti948_i2c_write(bus_id, dev_addr, 0x67, 0x05);/* Htotal&Vtotal*/ 
        ti948_i2c_write(bus_id, dev_addr, 0x66, 0x06);/* Vtotal */ 
        ti948_i2c_write(bus_id, dev_addr, 0x67, 0x2E);/* Vtotal*/ 
        ti948_i2c_write(bus_id, dev_addr, 0x66, 0x07);/* Hactive&Vactive*/ 
        ti948_i2c_write(bus_id, dev_addr, 0x67, 0x00);/* Hactive&Vactive */ 
        ti948_i2c_write(bus_id, dev_addr, 0x66, 0x08);/* Hactive&Vactive */ 
        ti948_i2c_write(bus_id, dev_addr, 0x67, 0x05);/* Hactive&Vactive */ 
        ti948_i2c_write(bus_id, dev_addr, 0x66, 0x09);/* Hactive&Vactive */ 
        ti948_i2c_write(bus_id, dev_addr, 0x67, 0x2D);/* Hactive&Vactive */ 
        ti948_i2c_write(bus_id, dev_addr, 0x66, 0x0A);/* HSYNC */ 
        ti948_i2c_write(bus_id, dev_addr, 0x67, 0x0C);/* HSYNC*/ 
        ti948_i2c_write(bus_id, dev_addr, 0x66, 0x0B);/* VSYNC */ 
        ti948_i2c_write(bus_id, dev_addr, 0x67, 0x03);/* VSYNC*/ 
        ti948_i2c_write(bus_id, dev_addr, 0x66, 0x0C);/* HBP */ 
        ti948_i2c_write(bus_id, dev_addr, 0x67, 0x10);/* HBP */ 
        ti948_i2c_write(bus_id, dev_addr, 0x66, 0x0D);/* VBP */ 
        ti948_i2c_write(bus_id, dev_addr, 0x67, 0x05);/* VBP*/ 
        ti948_i2c_write(bus_id, dev_addr, 0x66, 0x0E);/* Polarity */ 
        ti948_i2c_write(bus_id, dev_addr, 0x67, 0x03);/* Polarity*/ 
        ti948_i2c_write(bus_id, dev_addr, 0x65, 0x04);/* clock source & timing source */
        
        ti948_i2c_write(bus_id, dev_addr, 0x1D, 0x09); // GPIO0 Output 20250807 LCD背光使能关闭(LOW)
        ti948_i2c_write(bus_id, dev_addr, 0x1E, 0x99); // GPIO1 GPIO2 Output GPIO1 LCD屏RESET无效(HIGH) GPIO2 LCD屏PON有效(HIGH)
        ti948_i2c_write(bus_id, dev_addr, 0x1F, 0x01); // GPIO3 Output 20250807 报警灯关闭(LOW)
        ti948_i2c_write(bus_id, dev_addr, 0x49, 0xe2); 
    
        ti948_i2c_write(bus_id, (0x0c << 1), 0x70, (0x38 << 1)); // i2c forwarding
        ti948_i2c_write(bus_id, (0x0c << 1), 0x77, (0x38 << 1)); // i2c forwarding
        
        lcd_driver_i2c_write();// Turn on the LCD backlight
        ti948_i2c_write(bus_id, dev_addr, 0x64, 0x95);/* enable PATTERN MODE*/ 
        serdes_err("#############TI948 end USE_PATTERN.\n");

    此致、

    Alon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alon:

    感谢您的耐心和支持。 一些问题已解决、

    很高兴听到有一些进展。 您能否澄清一下具体解决了什么问题、以便我能够更好地了解此启动的现状?

    使用内部时钟生成图案时、屏幕旋转的可能性很低、如下面的视频所示。

    您能否提供有关复制方法和任何可能的恢复方法的更多详细信息? 请参阅下面的部分相关问题:

    1. 这会对多少个系统产生影响? 占总数的多少?
    2. 有多少 IC 会受到影响? 占总数的多少? 执行了任何 ABA 交换?
    3. 有没有办法恢复这种现象? 例如、DES 软复位是否会恢复翻转?
    4. 遵循的确切上电时序是什么? 关于 SER、DES 和 TCON?

    此致、

    尼古拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  Nikolas、、ć

    感谢您的支持。

    很高兴听到有一些进展。 您能否澄清一下具体解决了什么问题、以便我能够更好地了解此启动的现状?

    很抱歉、我误解了客户的反馈、导致通信错误。 我再次与客户确认、他们尝试了您在电子邮件中发送的脚本、但屏幕噪音问题仍然存在。

    [引述 userid=“573596" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1601813/ds90ub941as-q1-screen-noise-issues-with-ds90ub941-and-ds90ub948/6222545
    • 这会对多少个系统产生影响? 占总数的多少?
    • 有多少 IC 会受到影响? 占总数的多少? 执行了任何 ABA 交换?
    • 有没有办法恢复这种现象? 例如、DES 软复位是否会恢复翻转?
    • 遵循的确切上电时序是什么? 关于 SER、DES 和 TCON?
    [/报价]

    客户当前正在确认这些问题和信息。 我们稍后再回来。

    再次感谢。

    Alon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alon:

    很抱歉、我误解了客户的反馈、导致通信错误。 我再次与客户确认、他们尝试了您在电子邮件中发送的脚本、但屏幕噪音问题仍然存在。

    电子邮件中所附的脚本只是一个 参考。 他们是否根据自己的 DSI 配置(即 TSKIP、DSI 参数等)更新了脚本?

    如果可能、请 在问题仍然存在的地方附上他们运行的确切脚本。

    [引述 userid=“478696" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1601813/ds90ub941as-q1-screen-noise-issues-with-ds90ub941-and-ds90ub948/6224802

    客户当前正在确认这些问题和信息。 我们稍后再回来。

    [/报价]

    已理解 — 期待您的反馈。

    此致、

    尼古拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Nikolas:

    我们非常感谢客户的反馈、他们根据您发送的电子邮件配置了脚本、但没有任何改进。 客户看到 ZHCAEW4 中有一段话说:“计时问题:通常可以满足串行器和解串器的各个时序、但它们之间的加电时序很容易被忽略。 解串器需要等待串行器获得稳定的输出、然后才能上拉 PDB。“

    您能否解释一下具体指的是“等待串行器获得稳定的输出“? 解串器如何确定串行器的稳定性?

    谢谢你。

    此致、

    Alon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alon:

    客户在 ZHCAEW4 中看到一段话说:“计时问题:通常、可以满足串行器和解串器的各个计时、但它们之间的加电计时很容易被忽略。 解串器需要等待串行器具有稳定的输出、然后才能上拉 PDB。“

    我不熟悉 ZHCAEW4、因为它不是英语、所以我不能遵循它。 措辞似乎有点宽松、但要求是正确的、因为在 SER 开始传输有效视频数据之前、DES 不应通电。 有关更多详细信息、请参阅下面的回复。

    [引述 userid=“478696" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1601813/ds90ub941as-q1-screen-noise-issues-with-ds90ub941-and-ds90ub948/6244699

    您能否解释一下具体指的是“等待串行器获得稳定的输出“? 解串器如何确定串行器的稳定性?

    [/报价]

    有关这一方面的更多详细信息、请参阅解串器器件数据表。 更具体地说、串行器开始发送有效视频数据后、解串器应通电。 请参阅数据表中的以下内容:

    此致、

    尼古拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Nikolas:

    感谢您耐心回答这些问题。

    1.当 DES 未上电时、能否单独配置 SER 以输出有效的视频流数据、然后正确配置 DES?

    2.客户提供了以下显示下雪噪音的视频。 贵公司以前是否遇到过此问题? 您有任何故障排除建议吗? 谢谢你。

    e2e.ti.com/.../WeChat_5F00_20260227100104.mp4

    此致、

    Alon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alon:

    [quote userid=“478696" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1601813/ds90ub941as-q1-screen-noise-issues-with-ds90ub941-and-ds90ub948/6248130 能否单独配置 SER、在 DES 未上电时输出有效的视频流数据、之后正确配置 DES?

    是的、这是可以接受的。

    [quote userid=“478696" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1601813/ds90ub941as-q1-screen-noise-issues-with-ds90ub941-and-ds90ub948/6248130 客户提供了以下显示下雪噪音的视频。 贵公司以前是否遇到过此问题? 您有任何故障排除建议吗? 谢谢。

    这样的雪屏可以归因于各种来源。 为了进一步调查此问题、我需要对我之前在 05 年 2 月提出的问题提供反馈。 为方便起见、我将在下面复制并粘贴这些内容、并添加一些其他问题以进行调试。

    • 这会对多少个系统产生影响? 占总数的多少?
    • 有多少 IC 会受到影响? 占总数的多少? 执行了任何 ABA 交换?
    • 有没有办法恢复这种现象? 例如、DES 软复位是否会恢复翻转?
    • 遵循的确切上电时序是什么? 关于 SER、DES 和 TCON?
    • SER PATGEN 是否已尝试过? 还是尝试了仅 DES 的 PATGEN? 问题是否仍然存在?

    此致、

    尼古拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Nikolas:

    客户已解决由计时问题引起的此问题。 感谢您的持续耐心和支持。

    此致、

    Alon