This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD2CANFD24-Q1:SPICE 模型

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD2CANFD24-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1628096/esd2canfd24-q1-spice-model

器件型号: ESD2CANFD24-Q1
主题中讨论的其他部件: Strike

您好、

您能为 ESD2CANFD24DBZRQ1 提供 LTspice 模型吗?

谢谢

最大值

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Max、

    不幸的是、我们现在还没有这种情况。 我们正在进行这项工作、并应能够在明天之前完成这项工作。

    此致、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、  

    谢谢你的答复,这是可以的明天。

    请将此操作作为最高优先级、我需要在明天之前完成仿真并将其呈现给客户。

    此致、

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    请参阅随附的内容。  e2e.ti.com/.../ESD2CANFD24_2D00_Q1.zip

    此致、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    我的电路是在 LTspice 绘制的, ESD2CANFD24-Q1 是电路的一部分,你的 zip 文件是用于 pspice 的,你能提供 LTspice 的模型吗?

    谢谢

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、  

    请参阅下面的.lib 文件。 我们不使用 LTspice、但只要将.lib 文件加载到应用程序中、它就应该会生成二极管进行仿真。  

    此致、

    McKenzie

    e2e.ti.com/.../ESD2CANFD24_2D00_Q1.lib

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 McKenzie。

    它是有效的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、McKenzie:

    你能检查模型吗?

    在我看来,这是错误的行为,即使不能从 300pF 和 2 千欧网络耗散任何 ESD 脉冲,而我尝试了 Littlefuse 在同一电路, Littlefuse 模型完美的工作.

    我不确定您是否曾尝试过该模型。

    谢谢

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、  

    您能分享您的原理图图像吗? 我事先检查了模型、没有问题、因此我可以复制您的模型。  

    此致、

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SCh:  

    钳位电压 47V、电流 Ipp = 14.7A。

    1、为什么钳位电压为 47V?  当 IPP = 16A 时、数据表显示大约 38V

    2、数据表中的图 16-1 显示、如果 VCLAMP = 47V、IPP > 28A。

    出什么问题了?

    谢谢

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我以 0.1us、8us、10us 更改了输入脉冲 同样的问题。

    我也注意到它有相同的网络名称。

    D1 A....

    D2 A.

    ...

    D3 A.

    D4 A.

    他们有相同的 A ?  A 表示阳极?

    谢谢

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、  

    我对您所说的“钳位电压 47V“有点困惑。 对于 ESD2CANFD24-Q1、16A (TLP) 时的钳位电压为 36V。 IPP(最大浪涌电流= 2.5A)钳位的电压为 37V。 我也不知道图 16-1 的含义、因为数据表中没有图。  

    对于该模型、它遵循以下结构。 RLC 值既是来自 IBIS 模型的器件也是封装寄生效应、然后是二极管参数。  

    您是否遵循特定的测试标准? 该器件的额定值为 IEC 61000-4-2 150pF、150 Ω 和 ISO 10605 330pF、330 Ω。 我们尚未使用 2k Ω 进行任何验证。  

    此致、

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉! 数据表中的图 6-8

    问题是我不能低于 38V 钳位电压(150pF、150 Ω 或 330pF 330 Ω)、适用于 Ford、是的、我们需要 330pF、2k Ω(暂时不工作)。

     它甚至不会夹紧我之前提供的原理图。

    它在 LTspice 时的输入脉冲变为 47V/14.7A、根据图 6-8、这对我来说没有意义

    谢谢

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、  

    让我从我这边来研究一下、看看是否可以让它正常工作并可能改变二极管模型。 这方面的时间表是什么?

    此致、

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、McKenzie:

    它已经到期了,如果你能在今天或明天完成它将是伟大的。  

    如果需要、我可以设置电话会议。

    谢谢

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、  

    我将在明天的一天结束前给您发送一个新的模型。 我发现对于 330pF、2k Ω 以及其他 ESD 等级下的钳位值更高时也会出现同样的问题。  

    此致、

    McKenzie  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、  

    我稍微更新了模型。 我看到一个大约~38V 的钳位、用于 8kV 冲击(150pF、330 Ω)。 我还看到一个大约~41V 的钳位、用于在 330pF、330 Ω 处实现 8kV 冲击。  

    我不知道为什么、但是 330pF、2k Ω 仍然会给我带来麻烦。 这并不像 330pF、330 Ω 那样严格、因此我不知道为什么仿真不正确。 如果需要、我可以对此进行基准测试。   

    我还与我们的一位设计工程师讨论了钳位电压、我们无法完全复制二极管的快速复位、这就是钳位电压可能高于数据表的原因。  

    此致、

    McKenzie

    e2e.ti.com/.../1007.ESD2CANFD24_2D00_Q1.lib