This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801X16EVM:在 Gen3 中无法建立链路

Guru**** 2910950 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PT801X16EVM, DS160PT801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1619500/ds160pt801x16evm-cannot-link-up-in-gen3

器件型号: DS160PT801X16EVM
主题中讨论的其他器件: DS160PT801

尊敬的先生:

我的客户将 DS160PT801X16EVM 与 EEPROM 映像一起使用官方网站上提供的 DS160PT801.hex 文件进行编程。

DS160PT801X16EVM.jpg

链路已成功建立;但是、图形卡仅在 Gen1 级别实例化、但无法与 Gen3 建立链路。 下面附上了 GUI 屏幕截图以供您参考。

已附加寄存器转储。 DS160PT801X16EVM_20260224.cfg 

EVM J46=“L";“; J6=“L";“;J11=“10k 拉至低电平“;J9=“ 悬空“;J14=“悬空“


您能告诉我们如何继续执行后续的调试步骤吗?

DS160PT801X16EVM_gen-1.jpg

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    我将查看此文档、并尽快回复您。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    为了帮助缩小问题原因的范围、您能否分享器件配置的原理图?

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    客户使用 DS160PT801X16EVM 来执行此测试。

    J49=“L"用于“用于 CEM 时钟分配(通用时钟–默认设置)。

    J6 (MODE 0)=“跳线位置 7-8“–默认设置

    J11(模式 1)=“跳线位置 5-6“–默认设置

    J9(宽度 0)=“悬空“ –双芯片模式

    J14(宽度 1)=“悬空“ –双芯片模式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    感谢您的澄清。 我将再次检查这一点、并在明天发表评论。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    您是否可以尝试使用 器件安全资源文件中的 DS160PT801_1x16.hex EEPROM 映像? 如果使用、您仍然会看到相同的结果吗?

    此致。

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    在 DS160PT801_1x16.hex 上使用了 DS160PT801_EXX EEPROM 映像、结果相同。 请参阅附件。

    DS160PT801_1x16.HEX EEPROM IMAGE_TEST 结果: e2e.ti.com/.../DS160PT801_5F00_1x16.hex-EEPROM-image_5F00_test-result.docx

    DS160PT801_1x16.HEX EEPROM IMAG_寄存器转储: e2e.ti.com/.../DS160PT801_5F00_1x16.hex-EEPROM-image_5F00_register-dump_5F00_20260304.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    我将对此进行研究。 您是否知道系统中的前置通道和后置通道损耗是多少?

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请参阅  High Level Page 屏幕截图的附件。

    DS160PT801_1x16.HEX EEPROM IMAGE_High-Level Page 屏幕截图结果:e2e.ti.com/.../DS160PT801_5F00_1x16.hex-EEPROM-image_5F00_test-result-for-High_2D00_Level-Page.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    感谢您分享该文档。 澄清一下、我的意思是您是否知道系统中通道的插入损耗? (在重定时器上放置之前)

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    当客户在主板和图形卡之间插入 DS160PT801X16EVM 时、系统无法建立稳定连接、并且没有视频输出。
    由于它们使用主板平台、因此目前在添加重定时器之前没有 PCIe 通道的插入损耗数据。
    我是否可以知道 DS160PT801X16EVM 是否需要特定的主板品牌或型号才能正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    否、 DS160PT801X16EVM 对于正确定向不需要特定品牌或型号的主板。 此行为是否适用于所有使用设备测试的端点、还是仅适用于此显卡?

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    使用该器件进行测试的所有端点都会出现此行为。 所有结果 仅在 Gen1 级别实例化。

    我们目前仅有一个 DS160PT801X16EVM 电路板。 我们是否需要将其替换为另一个 DS160PT801X16EVM 电路板进行测试?
    测试设备:
    M/B: Asus B85, ASUS Z170
    显卡:AMD Radeon R7730-1GD5V1;NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / GTX 750 Ti  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    在 EVM 的图像中、 我注意到已填充写保护接头 (J25)。 这可以防止对电路板上的当前 EEPROM 映像进行任何更改。 您能否请 取消填充此接头并 再次尝试使用 DS160PT801_1x16.hex?

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    J25 需要接地、可以进行正常读取/写入。

    客户是否移除或安装此连接器、并尝试使用  DS160PT801_1x16.hex。  测试结果只能达到 Gen1 级别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    很抱歉耽误你的时间。 我将 在实验室的最后设置一个 EVM 以匹配您的设置、本周我将提供更新。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    您是否尝试过在 PC BIOS 设置中将 PCIe 链路速度设置强制为 Gen2? 如果执行该操作、链路是否仍配置为 Gen1、或者根本不会建立链路? 根据您之前的评论、我的理解是、EVM 已插入主板 PCIe 插槽。 图形卡是否通过连接器连接到 EVM? 如果是、连接器的长度是多少?

    此致、

    GREG