This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS560DF810:DS560DF810 的结至环境热阻 (RThtaJA)(135‑引脚 FCBGA)

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS560DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1629699/ds560df810-junction-to-ambient-thermal-resistance-rthetaja-for-ds560df810-135-pin-fcbga

部件号: DS560DF810

尊敬的团队:

我们目前正在与合作  56G‑器 DS560DF810(135 μ H 引脚 FCBGA 封装) 并正在寻找 结温‑至‑Ω 环境热阻 (RThetaJA) 数据值。

查看数据表后、我们注意到了 热性能信息(第 6.4 节) 表列出了等热指标 RThetaJA、RThetaJC (top)、RThetaJB、PSI- JT 和 PSI- JB 、但所有值都标记为 待定 用于不同电路板配置(4‑层、10‑层、20‑层和 30‑层电路板)。

原因 RThtaJA 对于我们的热分析和结温估算至关重要、您可提供以下帮助之一:

  • 提供 估算或表征的 RThtaJA 值 DS560DF810
  • 共享任何内容 应用手册、热模型或仿真指南 适用于此器件/封装
  • 建议 A 基准器件或类似 FCBGA 封装 如果没有直接数据、则可以将其用作近似值

数据表中的基准:
热性能信息表(第 6.4 节)–当前列为“待定“的所有参数。

如对如何继续进行此器件的热计算有任何指导、将不胜感激。

提前感谢您的支持。

 

 

此致、

Saravanan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saravanan:

    您查看的是数据表的哪个版本?  安全资源文件夹(版本 B)中的最新版本填充了热性能信息。

    我可以帮助检查热模型的可用性。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew Miller、

    感谢您回复我的电子邮件。

    我们目前正在使用 2020 年 12 月发布的修订版 B 数据表 、这是一个签署了保密协议的文档。 我们想请求 数据表的最新版本 漏电流。

    收到更新后的数据表后、我们将根据提供的最新信息继续操作。

    此致、

    Saravanan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Saravanan:

    您可以通过以下链接访问最新资源(包括数据表)。  我认为 METI Shashank 的 Tejas FAE 也应该与您的团队联系并分享一个热模型。  如果您还没有收到、请告诉我。

    https://www.ti.com/drr/opn/DS560DF810-DESIGN

    谢谢、

    Drew