This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV027AH:输出引脚可承受的最大差分电压

Guru**** 2984730 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV011AH, DS90LV011AQ-Q1, DS90LV027AH, DS90LV028AQ-Q1, DS90LV027AQ-Q1, DS92LV010A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1626999/ds90lv027ah-maximum-differential-voltage-the-output-pins-can-withstand

器件型号: DS90LV027AH
Thread 中讨论的其他器件: DS90LV028AQ-Q1 EP、SN65LVDS33-DS90LV027AQ-Q1 、 DS90LV011AQ-Q1、DS90LV011AH、 、 DS92LV010A

您好、

共有 5 个 LVDS 驱动器满足我们的要求。 DS90LV028AQ-Q1、DS90LV027AH、DS90LV027AQ-Q1、DS90LV011AQ-Q1、DS90LV011AH 和 SN65LVDS33-CPU EP。 现在的问题是输出引脚可以承受的最大差分电压是多少。 或者、如图所示、这些芯片是否有驱动器短路测试模型、可能是这个问题的参考。

image.png

此外、对于 LVDS 收发器 DS92LV010A、我们还需要知道 DO+和 DO-的最大差分电压。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Xiaoguang、

    如 上一篇文章中所述、数据表的绝对最大额定值表中列出了器件引脚可承受的最大电压。 对于 DS90LV027AH、DO 引脚可承受比 GND 高达 3.9V 的电压。 我们给出了单端电压、因为最大差分电压可能会根据共模电压而变化。  

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Matt。 出现此问题的原因是 、我们正在考虑 伙伴是否发生故障并向 LVDS 收发器(或驱动器和接收器)输出 3.3Vpp 振荡信号、它是否可以承受。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    我有一个相关的问题。 输出引脚(或我上一篇文章中的接收器输入引脚)是否存在短路电流值? 因此、我们可以确认、当这些差分引脚上的电压超过 3.3V 时、芯片不会因过热而损坏。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出电流应自限、并根据输出短路规格指定(对于 DS90LV027AH,请参阅下文):

    但是、您仍然需要记住、有限的短路电流如果器件过热、仍然会损坏器件。 这将取决于电路板布局布线、环境温度等多个方面 您只需确保在中运行器件的电路板和环境不会导致结温超过绝对 最大值表中列出的绝对最大值。  

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Matt。

    在该数据表中、输出短路电流为–5.7mA(典型值)、 负号表示  这些引脚的输出方向。 我们需要的是  进入引脚的电流、这在数据表中未提及。

    ...

    您能否分享这个价值? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果将这些引脚短接至 GND、则不会有任何电流流入引脚。 就会有电流流出。 这就是为什么该规格为负值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我们将这些引脚短接至 3.4V、那么正电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Xiaoguang、

    Matt 目前不在办公室。 他将于下周初回国。 感谢您的耐心。  

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这将取决于输出电压和电源电压、以及输出引脚上其余负载的大小。 您将需要使用欧姆定律自行计算此值。 在正常情况下、使用单个 100 Ω 端接电阻器、驱动器将拉高至 4.5mA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    当 Vcc 为+3.3V 时、差分引脚 A 之一为低电平、+3.3V 连接到 A、如下所示。  什么是电流、类似于?μ A

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它不会超过–8mA 的最大短路电流规格。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您的回复“这将取决于输出电压和电源电压是多少、以及输出引脚上的其余负载是多少。 您将需要使用欧姆定律自行计算此值。 在正常情况下、使用单个 100 Ω 端接电阻器、驱动器将拉高至 4.5mA。 “、当 A 处于输出低电平模式时、如果我将 A 连接到+3.3V、则流入该引脚的电流将为正电流且很大、因为+3.3V 短接至低电平。 但您最新的答案是、它不会超过–8mA、是负数。 但电流是正的、我们需要比较最大正电流限制。 这让我感到困惑。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的道歉。 电流流入和流出差分引脚、因此最大电流将为+/-- 8mA。  

    此致、

    马特