This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB940-Q1:对于 940、从 RGB888 到 YUV422 的颜色转换

Guru**** 2927770 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1629595/ds90ub940-q1-color-conversion-from-rgb888-to-yuv422-for-940

器件型号: DS90UB940-Q1

您好团队:

我将此问题与开放式问题一起发布、因为我认为这对所有使用 940 彩色复印功能的工程师来说都是有用的问题。

当 940 将数据格式从 RGB888 转换为 YUV422 时、是全范围颜色转换还是有限范围颜色转换?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry:

    是、请参阅此处了解输出数据格式。  

    BR、

    以斯帖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Esther、

    数据表没有解释它 在从 RGB888 转换为 YUV422 时支持全范围色彩转换还是有限范围色彩转换。

    您可以再看看这个吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry:

    咨询我们的系统团队 — 它的色彩转换范围有限,从 RGB888 到 YUV422 8 位。  

    BR、

    以斯帖

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hell Esther、

    感谢您的答复。

    我的客户对 YUV422 是否支持 16~235 级测试提出了疑问。 您可以帮助回答这个问题吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry:

    是的、它支持 16-235 级别。  

    BR、

    以斯帖