This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801X16EVM:DS160PT801X16EVM:无法与 Gen3x16 EP 建立链路

Guru**** 2925030 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PT801X16EVM, DS160PT801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1624131/ds160pt801x16evm-ds160pt801x16evm-cannot-link-up-with-gen3x16-ep

器件型号: DS160PT801X16EVM
主题中讨论的其他器件: DS160PT801

我们将 DS160PT801X16EVM 与 EEPROM 映像 DS160PT801_C0.HEX 配合使用 

当 EP 为 Gen1x16 时、链路已成功建立。

但是、如果我们更改为 Gen3x16 EP 器件、则无法建立链路(上面的十六进制值与上述值相同)。

不方便 在启动的初始阶段、可能会建立到第 2 代的临时链路、但最终无法保持稳定的连接  

GUI 屏幕截图 下面附上了一些参考资料。

0-0.png0-1.png0-2.png1-0.png1-1.png1-2.png

寄存器转储 已连接。  manager.cfgfollower.cfg 

 

我们应该如何继续执行后续调试步骤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否澄清一下、前两个屏幕截图是临时的 Gen 2 链接、下面的屏幕截图是相同配置下的最终结果?

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的跟踪。 我们将查看此问题、并尽快回复您。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否对此问题进行了任何更新? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否对此问题进行了任何更新? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我还有一些问题可以帮助进行调试:

    • EVM 的电源输入在运行期间是否稳定? 最初锁定后某些通道上的 CDR 锁定丢失可能表明电源电压下降。
    • 您能否发送 EVM 图像、以便我确认跳线配置?
    • 您的测试系统中 EVM 放置位置的方框图也会有所帮助。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否发送 EVM 的图像、以便我可以确认跳线配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    提供测试系统中 EVM 放置位置的方框图也会很有帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EVM 的电源输入在运行期间是否稳定? 最初锁定后某些通道上的 CDR 锁定丢失可能表明电源电压下降。[/报价]

    我们已经尝试了多次下电上电并在没有 EVM 的情况下重新启动、每次都可以建立 Gen3x16 链路。

    EVM 对电源有更严格的要求吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您提供的额外信息、我将在我这边进行设置。 很难判断、  您的电路板上好像组装了 J25 接头、这是正确的吗? 这用于对 EEPROM 进行写保护并防止对当前 EEPROM 映像进行任何更改。 除了用户指南或器件数据表中列出的电源要求外、EVM 没有更严格的电源要求。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
     好像 您的电路板上填充了 J25 接头、这是正确的吗? [/报价]

    是的、我们将 EEPROM 映像更改为  DS160PT801_C0.HEX、当 EP 是 Gen1x16 器件时可正常工作、但 DS160PT801.HEX 不能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果您取消组装 J25、并尝试改用 DS160PT801_1x16.hex、是否有任何变化?

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果使用 DS160PT801_1x16.hex、则无链路、我发现必须添加以下设置:

    1C07F80B。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能解释一下这在哪里吗  1C07F80B  添加了?

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将其添加到 EEPROM 映像时、 链接会按预期工作?

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、但仅当 EP 器件为第 1 代 x16 时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否测试过多个端点、并且您使用过的所有第 3 代端点是否都会出现此问题?

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、目前只有一个 Gen3 x16 EP 可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我明白了。 在这种情况下、您能否共享系统中的端点器件。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GTX 27x 显卡(第 1 代 x16)

    RMN-100HFA016 (Gen3 x16)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否尝试过在 PC BIOS 设置中将 PCIe 链路速度设置强制为 Gen2? 如果执行该操作、链路是否仍配置为 Gen1 或 Gen2 连接更稳定? 理想情况下、使用另一个端点进行测试以确认问题是否由重定时器 EVM 引起会很有用。

    此致、

    GREG