This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:[DP83869HM] RGMII 转 SGMII_Design Review Request

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6442, DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1630890/dp83869hm-dp83869hm-rgmii-to-sgmii_design-review-request

器件型号: DP83869HM
主题中讨论的其他器件: AM6442DP83869

您好团队:

目前、我们正处于集成 AM6442 处理器和 DP83869HM 以太网 PHY 控制器的 NIC 电路板的设计阶段。

使用 DP83869HM、我们通过 RGMII 输入衍生 SGMII。 下面是简要方框图。

AM6442 的端口 B RGMII 接口映射到 1Gb 以太网 PHY MPN# DP83869HMRGZR。

EPHY、 DP83869 将产生 SGMII 输出、并端接至可支持光纤/RJ45 铜缆模块的 20 引脚 SFP 笼。

我附上了原理图一节、其中包括 AM6442 RGMII 接口、DP83869HM 电源及相关的控制和搭接配置以及 SFP 连接器映射详细信息。

eth_b_masked.pdf 

请帮助您优先查看相同内容。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yasar:

    对于原理图:

    我看到您正在将 PHY 配置为 SGMII 转铜缆模式。 我认为这不是您想要的、可以看到、因为这不使用 RGMII、并且您没有在原理图中连接铜缆接口。 在 PHY 实现中、应该采用 RGMII 转 1000Base-X(如果需要 1G 速度光纤)或 RGMII 转 SGMII 桥接模式。 这将意味着交换所有三个绑带的人口。 如果我误解了应用程序、请告诉我:

    此外、请勿将 XO 连接到 GND。 如果使用振荡器、XO 必须保持悬空状态。 我建议检查您的时钟源是否也符合数据表中的规格:

    这就是我在原理图中看到的、但也请使用 DP83869 原理图检查清单 作为该设计的第二次审查。 本文档收集了我们针对 PHY 上每个引脚的最佳实践。

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Shane 提供的快速反馈。

    是的、我这边存在 Strap 配置不匹配问题。

    实际上、我的要求是将 PHY 配置为“RGMII 转 SGMII 桥接模式“、我应该使用下面提到的 Strap 配置。

    遗憾的是、我分享的原理图与之相反。

    希望上面的捆扎带是好的。 请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yasar:

    这是 RGMII 转 SGMII 桥接模式的正确搭接配置。

    此致、

    Shane