This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:当 vref1 (1.8V) 关闭时、它's 仍为 1.12v

Guru**** 2926660 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1627343/pca9306-when-vref1-1-8v-is-turned-off-it-s-still-at-1-12v

部件号: PCA9306
主题: LSF0102 中讨论的其他器件

我们使用 PCA9306 进行 3.3V 至 1.8V I2C 电平转换。 当 3.3 启动但 1.8V 未启动时、 1.8V 侧为 0V

导通 1.8V 电压后、一切都正常。  

然后我关闭 1.8V、3.3V 保持导通、1.8V 侧仍为 1.12V。 两侧都有 2.2K 上拉电阻器。

 

将其更改为 LSF0102 可以修复问题。 知道原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jun、

    PCA9306 和 LSF0102 的架构非常相似。 您是否有展示手头问题的原理图? 是否有示波器捕获?  

    PCA9306 和 LSF0102 原理图之间是否有区别?  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是同一个设计。 我移除 PCA9306 并替换为 LSF0102。 我没有示波器捕获、因为它是静态的。 我只使用了 DMM。

    如果这两个器件相似、为什么会有两个不同的器件?  Claude 似乎认为 LSF0102 解决了 PCA9306 上的一些后馈电源问题。  

    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Claude 似乎认为 LSF0102 比 PCA9306 具有更好的隔离。 关键问题是

    1.当 vref2 通电但 vref1 断电且 EN 也为高电平时、PCA9306 是否隔离两侧

    2. LSF0102 怎么样? 当 vref2 上电(vref1 下电)时、LSF0102 似乎能够更好地隔离。  

    3.我观察到在 PCA9306 上,如果 vref1 停机,vref2 是高电平,隔离在那里,但一旦 vref1 停机,隔离似乎消失了。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCA9306 和 LSF0102 是相同的。

    在正常运行期间、VREF1/VERF2 引脚会连接。 可靠隔离两侧的唯一方法是将 EN 拉至低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jun、

    使用 PCA9306 时、在 EN 引脚上测得的电压是多少?  

    使用 LSF0102 时、EN 引脚上的测量电压是多少?  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这肯定是我们的疏忽。 我应该已经使用我的 FPGA 控制 EN。 但 LSF0102 似乎可以使用偏置进行隔离、而 PCA9306 无法实现隔离。 我将立即测量 EN 引脚电压并更新 TT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jun、

    测得的 EN 电压是多少?  

    我查看了原理图、9306 设置为电平转换模式、1 侧使用上拉电阻器、我假设原理图另一页的 MCU 侧有上拉电阻器。  

    因此、没有办法通过外部 GPIO 将 EN 引脚驱动至 GND? 当 3.3V 电源断电时、系统依赖于通过 200k 电阻器连接至 GND 的漏电流。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间。 以下是答案:

    1) 现在无法将 EN 连接到 FPGA、而不是不旋转电路板。 我们依靠 缺少的 VREF1 或 VREF2 来进行隔离。
    2) 这里进行了 EN 测量

    a) 开始时、3.3V 启动、但 1.8V 未启动、EN 为 0.8V

    b) 1.8V 导通后、EN 为 2.66V

    c) 关闭 1.8V、EN 为 1.9V(1.8V 现在为 1.11v、大约是 EN 的二极管压降)、EN 上拉至 2 侧、而不是 1 侧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jun、

    这些测量是有意义的。  

    a) 开始时、3.3V 已启动、但 1.8V 未启动、EN 为 0.8V
    b) 1.8V 开启后、EN 为 2.6V

    由于 PCA9306 以电平转换模式连接 — VREF2 连接到 EN、因此、只要连接 200k 串联电阻的 VCC2 上有足够的电源电压、EN 引脚就将始终为 VREF1 + 0.7V 的电压。  

    对于此测量:  

    c) 关闭 1.8V、EN 为 1.9V(1.8V 现在为 1.11v、大约是 EN 的二极管压降)2 侧上拉 EN、而不是 1 侧

    我想知道电源引脚上的 0.01 μ F 电容器是否仍然存在漏电流。  

    使该器件处于高阻态的唯一方法是关闭 3.3V 电源。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否说如果 1.8V 关断、但 3.3V 仍正常运行、则隔离不存在?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jun、

    在数据表侧建议的偏置设置下、EN 和 VREFB 短接在一起最终将决定器件的状态、无论是启用还是禁用。 因此、如果只有 1.8V 关闭且 3.3V 仍开启、则不能保证器件会被禁用。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF0102 也是如此吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jun、

    是的、正确。 这两款器件具有相似的拓扑结构。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 感谢您的支持。 您现在可以关闭 TT。