This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS1204:HDMI 2.1 FRL 模式引脚搭接配置

Guru**** 2926970 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1626391/tmds1204-hdmi-2-1-frl-mode-pin-strapping-configuration

器件型号: TMDS1204

尊敬的团队:

您能提供启用所需的引脚搭接配置吗 HDMI 2.1 中的 FRL 模式

具体而言、我想知道:

  • 所需的配置 (strap) 引脚设置 FRL TX 模式

  • 所需的配置 (strap) 引脚设置 FRL RX 模式

  • 在初始化期间启用 FRL 而非 TMDS 所需的任何额外配置。

您的指导将对调试我们的 HDMI 2.1 设置非常有帮助。

此致、
Santhiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Santhiya

     有关 TMDS1204 通用配置、请参阅此应用手册 www.ti.com/.../slla612.pdf。 TMDS1204 没有针对 FRL TX 或 FRL RX 模式的特定配置。 在引脚搭接模式下、TMDS1204 使用 DDC 监控功能自动配置为 TMDS 或 FRL 转接驱动器。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    在 FRL 模式下运行时、您能否确认 TX 和 RX 的 MODE 引脚配置?

    此致、
    Santhiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Santhiya

    MODE 引脚与 TMDS1204 功能模式配置相关联、如下所示。

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    在本例中、数据从 FPGA 发出、流已启动、但显示器上不显示任何内容。 请您告知我们如何验证数据是否到达重定时器和 HDMI 输出连接器?

    此致、
    Santhiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Santhiya

    您是否无法看到具有任何分辨率或特定分辨率的显示器?

    您能否分享您的原理图进行审阅? 如果您探测 TMDS1204 输出、您是否能够看到有效的 HDMI 信号、以及该信号是否通过了 HDMI 电气合规性测试?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:
    在这里、我附加了 HDMI OUT 的引脚搭接设置

    此致、
    Santhiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Santhiya

    您已将 CFG1 拉至高电平、如果输入/输出通道顺序交换、这种情况是这样的吗?

    所有其他 Strap 配置引脚看起来正常。 您只是 FRL 有问题还是 TMDS 有问题?  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    CFG1 被拉至低电平; 我们进行了这一更改。 在我们的设计中没有通道交换  

    在 TMDS 模式下、它可以正常工作、但在 FRL 模式下、数据不会显示在监视器上。

    FRL 模式有任何参考设计或引脚搭接设置吗?

    此致、
    Santhiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Santhiya

    FRL 模式没有特定的 Strap 配置设置。 是否有办法捕获 DDC 日志文件? 我想确保供电方与受电方正确地通信 FRL 模式。

    是否使用了 TMDS1204 扇出缓冲器?  在某些应用中、HDMI 时钟和数据必须位于单独的路径上。 TMDS1204 实施了扇出缓冲器功能来支持此类应用。 启用扇出缓冲器功能后、在 HDMI 1.4 或 HDMI 2.0 下运行时、TMDS1204 将在 RCLKOUTp/n 上输出 HDMI 时钟。 OUT_CLKp/n 将被禁用。 在 HDMI 2.1 FRL 模式下运行时、TMDS1204 将在 OUT_CLKp/n 上输出 FRL data3 RCLKOUTp/n 将被禁用。 该功能在引脚搭接模式下会在 MODE 引脚=“R"时“时启用、或者当 TMDS1204 配置为 I2C 模式时、可通过 FANOUT_EN 寄存器启用该功能。

    谢谢

    David