This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF810:DS250DF810 低温误差和 TX FIR 优化指南

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF810, DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1629676/ds250df810-ds250df810-low-temperature-error-and-tx-fir-optimization-guide

部件号: DS250DF810
主题中讨论的其他器件: DS280DF810

1.系统拓扑和通道信息

  • 主 SoC: Broadcom QAX(100G 以太网)

  • 重定时器: TI DS250DF810

  • PCB 材料: Panasonic 第 6 章 (超低损耗)

  • 信道覆盖范围:

    • 主机端: BCM→ 20 厘米 (约 8 英寸)→DS250DF810

    • 行侧: DS250DF810→ 10 厘米 (约 4 英寸)→QSFP28 连接器

  • 数据速率: 每通道 25.78125Gbps (100G Base-SR4/LR4)

2.问题描述和观察

  • 环境测试失败: 在低温室测试期间检测到位错误。

  • 取决于时间的误差: 使用经过室温优化的设置、在大约之后始终会出现误差 8 小时 连续工作的能力。

  • TX FIR 灵敏度: 我们观察到在调整 DS250DF810 TX FIR 设置时具有高灵敏度。  (主要 12 点、3 点后、PRE –1、主要 8 点、0 点后、 0 之前....... 广泛应用。)

3、技术咨询

  1. 最佳实践: 鉴于极短的线路侧覆盖范围 ( 10cm /<3dB 插入损耗 对于 Megtron 6)、DS250DF810 的建议 TX FIR(主/前置/后置)指南是什么?

  2. 主机侧覆盖范围 ( 20cm/<7dB 插入损耗 对于 Megtron 6)、DS250DF810 的建议 TX FIR(主/前置/后置)指南是什么?

在这种特定配置中、我们如何缓解低温条件引起的误差?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lee:

    对延迟深表歉意、感谢您提供系统信息。  我有几个问题:

    1.就通道而言、此是双向的、还是仅系统出口(即 BCM -> DS250DF810 -> QSFP28)。  

    2. 在低温下测试~8 小时后,您是否开始观察连续的位错误?  还是只需要一个小突发、然后在一段时间内将位错误归零?

    3.是否可以在 DS250DF810 上启用 PRBS 校验器?  我们可以使用此信息来确定 BCM -> DS250DF810 或 DS250DF810 ->光学模块之间是否发生位错误。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.通道方向性

    通道是双向的。 请参阅所附的方框图以了解详细的信号流。 它涵盖出口 (BCM => DS250DF810 => QSFP28) 和入口 (QSFP28 => DS250DF810 => BCM) 路径。

    2.错误模式(低温)

    ~8 小时的测试后、我们观察到突发错误分钟级别的间隔发生、而不是连续流。

    3. PRBS 和环回设置

    是的、可以启用 PRBS 校验器。 要找出问题:

    • BCM 侧:我们将在 BCM 芯片上启用环回。

    • 重定时器侧:我们将验证从重定时器#2 到重定时器#1 的路径、以检查 QSFP28 和主机之间的段。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lee:

    感谢您的更新、期待您的测试结果。

    还有一些想法:

    • 您可以比较 DS280DF810 在室温与低温(有错误)下的寄存器转储、以查看是否存在任何差异。
    • 您正在使用什么自适应模式?
    • 在 DS280DF810(寄存器 0x27、0x28)上观察到什么眼图张开度?  这是否会在低温下受到影响?

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    感谢您的跟进。 根据您的建议、我检查了寄存器值和调整设置。 结果如下:

    • 适应模式: 我们目前正在使用 模式 2

    • 眼图张开度(寄存器 0x27 和 0x28):  

       -正常 温度: 寄存器 0x27  的范围为 0x10 至 0x13、0x28  的范围为 0x5C 至 0x64。

       -低温: 寄存器 0x27  的范围为 0x10 至 0x12、0x28  的范围为 0x52 至 0x64。

    • PRBS 测试 1:重定时器#1 (PRBS EN)-> QSFP(光圈)->重定时器#2(PRBS 校验器)结果:无错误计数。

    • PRBS 测试 2:重定时器#2 (PRBS EN)-> BCM ->重定时器#1(PRBS 校验器)结果:测试不可用。(BCM — 不是以太网帧)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    我还有一个问题。

    关于寄存器 0x71-0x73 (DFE tap)、我注意到、即使在适应模式 2/3 下和连续 DFE 适配寄存器集期间、这些值也保持静态。

    链路稳定后、这些寄存器是否应该显示无变化?

    或者、我是否应该检查另一个寄存器来监控实时 DFE 的变化?