This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517A:TCA9517ADGKR — 针对 I2C 通信的端口电压检查

Guru**** 2924030 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1631989/tca9517a-tca9517adgkr---port-voltage-check-for-i2c-communication

器件型号: TCA9517A
主题中讨论的其他器件: TCA9517

尊敬的 TI 团队:

我在设计中使用了 TCA9517ADGKR、并在原理图中附上了实现的图像。 您能否检查一下、让我知道是否可以继续进行?

VCC_Master:1.2V
VCC_Slave:3.3V

image.png

此致
Shyam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shyam:

    设计可以、TCA9517 将支持您希望以的 VCCA/ VCCB。 第 10.2.2.2 节和 I2C 总线上拉电阻计算 可用于帮助确定 I/O 上的上拉电阻值。  

    此致、
    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    感谢您的确认。

    此致
    Shyam