Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221
器件型号: HD3SS214
Thread 中讨论的其他器件: TS3USB221
我将 HD3SS214IZXHR 用于 DisplayPort 交替模式。 我有关于如何连接此 IC 的 DDC_CLK 和 DDC_DAT 引脚的问题。 此外、我想澄清如何将配置信号映射到显示屏连接器。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 NIR:
您应该检查该 CONFIG 引脚的作用、但我的假设它告诉多路复用器要选择哪个通道。 它应连接至 Dx_SEL 引脚。 -
这是他们建议使用 TS3USB221 的数据表中的内容。 
我们实际上使用 TUSB1064RNQT - USB Type-CDP 交替模式 10Gbps 线性转接驱动器
TUSB1064RNQT 不提供专用的配置信号
以前我们只使用了一个显示屏、我们为这样的 CONFIG 引脚提供了下拉电阻器选项 
但现在我们使用 2 个 TUSB1064RNQT — 那么如何在这里映射配置信号呢?
请在此处提供帮助
Dx_SEL - Low — 将选择 Aux_A 显示
-高 — 将选择 Aux_B 显示
那么、如何在这里将配置信号连接到 Dx_SEL?
您好、NIR、
我们的系统将如此处所示、
e2e.ti.com/.../TYPE_5F00_C_5F00_DOCKING_5F00_PD_5F00_CONTROLLER_5F00_MUX.pdf
从 TUSB1064RNQT 到 TPS65987DDHRSHR 、我们已连接 CTL0/SDA 、CTL1、 FLIP/SCL 等信号。
之前、我们使用了一个 PD 控制器和 USB 转接驱动器、我们通过一个下拉电阻器将显示连接器的 CONFIG1 和 CONFIG2 信号接地。
但现在我们借助此多路复用器 IC 使用 2 个 PD 控制器和转接驱动器(我附上了当前设计的方框图) HD3SS214IZXHR、
因此、在这种情况下与之前的设计相同、我是否需要 通过一个下拉电阻将 CONFIG1 和 config2 信号连接到 GND?