This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS214:设计方面需要帮助 — HD3SS214IZXHR

Guru**** 2998400 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1619874/hd3ss214-need-help-in-designing---hd3ss214izxhr

器件型号: HD3SS214
Thread 中讨论的其他器件: TS3USB221

我将 HD3SS214IZXHR 用于 DisplayPort 交替模式。 我有关于如何连接此 IC 的 DDC_CLK 和 DDC_DAT 引脚的问题。 此外、我想澄清如何将配置信号映射到显示屏连接器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srilakshmi:

    我们的团队将在明天回复您。

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srilakshmi、

    如何连接您的意思是什么? 您的担忧究竟是什么?

    我们在数据表中有这个表、其中显示了映射信号的不同方法。 这是你所要求的吗?

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NIR、
    实际上、我们将 HD3SS214IZXHR 作为显示端口、  
    根据表、在本例中、DDC_CLK 和 DC_DAT 应直接悬空、因为这些信号与 HDMI 相关  

    此外、在我的显示端口连接器中、我有配置引脚、但在 IC 中、我看不到连接 HD3SS214IZXHR 中配置引脚的选项、没有连接此引脚的选项。
    如何管理?

    谢谢、
    Srilakshmi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Srilakshmi、

    如果您没有将这些多路复用器用于 DDC 信令、则可以将其悬空。

    您应该检查该 CONFIG 引脚的作用、但我的假设它告诉多路复用器要选择哪个通道。 它应连接至 Dx_SEL 引脚。  

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:

    感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:
    您应该检查该 CONFIG 引脚的作用、但我的假设它告诉多路复用器要选择哪个通道。 它应连接至 Dx_SEL 引脚。 -  

    这是他们建议使用 TS3USB221 的数据表中的内容。



    我们实际上使用 TUSB1064RNQT - USB Type-CRegisteredDP 交替模式 10Gbps 线性转接驱动器
    TUSB1064RNQT 不提供专用的配置信号
    以前我们只使用了一个显示屏、我们为这样的 CONFIG 引脚提供了下拉电阻器选项  


    但现在我们使用 2 个 TUSB1064RNQT — 那么如何在这里映射配置信号呢?

    请在此处提供帮助  

    Dx_SEL - Low — 将选择 Aux_A 显示  
           -高 — 将选择 Aux_B 显示  

    那么、如何在这里将配置信号连接到 Dx_SEL?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Srilakshmi、

    如果转接驱动器在您的系统中不提供配置信号、该怎么办?
    TS3USB221 将在系统内通过它们。

    我们的多路复用器是无源器件、不需要任何特殊的配置信号。
    Dx_SEL 是基本逻辑引脚、应该具有直流输入。 如果电压足够高、它将变为高电平、如果低电平、则变为低电平。  
    这样就可以在 AUX 通道之间进行切换。  

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NIR、
    我们的系统将如此处所示、  
    e2e.ti.com/.../TYPE_5F00_C_5F00_DOCKING_5F00_PD_5F00_CONTROLLER_5F00_MUX.pdf

    从 TUSB1064RNQT 到 TPS65987DDHRSHR 、我们已连接 CTL0/SDA 、CTL1、 FLIP/SCL 等信号。
    之前、我们使用了一个 PD 控制器和 USB 转接驱动器、我们通过一个下拉电阻器将显示连接器的 CONFIG1 和 CONFIG2 信号接地。

    但现在我们借助此多路复用器 IC 使用 2 个 PD 控制器和转接驱动器(我附上了当前设计的方框图)  HD3SS214IZXHR、


    因此、在这种情况下与之前的设计相同、我是否需要 通过一个下拉电阻将 CONFIG1 和 config2 信号连接到 GND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Srilakshmi、

    我明白了、感谢您的详细说明。
    是的、您应该将 CONFIG 引脚接地。  

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:
    谢谢你