This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:差分输出电压的最小/最大值

Guru**** 2924470 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83825I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1629741/dp83825i-min-max-of-differential-output-voltage

器件型号: DP83825I

您好:

我的客户遇到 DP83825I 问题。

以下内容来自 datahseet P7。

 

image.png

它仅定义了典型值。 他们想知道最小值和最大值。 我们有任何数据吗?
如果没有、您能给我粗略的估计值吗?

此致、
Oba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oba-San:  

    100BASE-TX 要求 PHY 在 0.95 至 1.05V 范围内传输数据。 由于 DP83825 符合 100Base-TX 标准、因此最小值/最大值就是这样。 如果客户与我们签订了 NDA、我们可以向他们提供外部供应商的 DP83825 合规性报告。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 J

    感谢您的答复。 我已将其回复给客户、正在等待他们的反馈。

    他们还有一个与该主题相关的问题。
    在数据表的 P96 上、表 7-3 说明了由 0x30E 寄存器进行的 VOD 微调。

    但 数据表的 P77 上没有 0x30E 寄存器说明。 本页面介绍了 0x30B、30C 和 30F、但没有 30E。
    如何配置该 0x30E 寄存器?

    此致、
    Oba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oba-San:  

    数据表的 P96 介绍了如何配置寄存器 30E。 我建议遵循该指南、然后写入寄存器 30E 的所有 16 位。  


    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 J

    还有一个问题。
    使用该功能调整差分电压输出是否常见?

    此致、
    Oba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oba-San:

    就我个人而言、我没有看到客户使用该功能来调整差分输出电压、因为它非常复杂。 客户是否想要增加 VOD? 他们是否发现合规性测试失败? 如果是、我建议首先使用表 7-2 调优 VOD、然后使用 7-3。

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 J

    是、他们发现某些电路板(并非全部)在合规性测试中失败。 他们正在调查根本原因。

    他们还有 3 个问题。

    1)
    它们是否应该对 0x333 和 0x30E 寄存器使用扩展地址访问?

    2)
    对于每个 PHY、0x333 中的值是否不同?

    3)
    他们在数据表中找到了一条说明、即从 6.49K Ω 更改 RBIAS 电阻值可以降低差分输出电压。
    您是否有关于输出值将随电阻值变化多少而变化的任何文档?

    此致、
    Oba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oba-San:  


    [quote userid=“6840" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1629741/dp83825i-min-max-of-differential-output-voltage/6292219
    它们是否应该对 0x333 和 0x30E 寄存器使用扩展地址访问?
    [/报价]

    是的、他们应该这样做。  

    [quote userid=“6840" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1629741/dp83825i-min-max-of-differential-output-voltage/6292219
    对于每个 PHY、0x333 中的值是否不同?

    是、每个 PHY 的该值不同。  

    [quote userid=“6840" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1629741/dp83825i-min-max-of-differential-output-voltage/6292219
    他们在数据表中找到了一条说明、即从 6.49K Ω 更改 RBIAS 电阻值可以降低差分输出电压。
    您是否有关于输出值将因电阻值更改量而发生的变化的任何文档?

    我们没有文档、因为这不是我们为客户提供的第一种降低差分输出电压的方法。 我看到数据表建议从采用 VOD 8%设置的 6.34k Ω 电阻器开始。 如果客户想要修改 RBIAS 值、我建议他们遵循数据表中的建议。  


    对于寄存器配置、

    我建议客户先调优寄存器 30Bh 和 30Ch。 我认为 93.75%应该足以满足客户需求:




    您能否让客户尝试 0x30B = 0x0C40 和 0x30C = 0x000F?  

    请告诉我您的想法。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 J

    感谢您的答复。

    我们回答说、DP83825I 差分 VOUT 的最小/最大值应为 0.95/1.05V、因为标准要求这样做。
    因此、这意味着 IC 的最小/最大值和标准要求相同、可能需要一种严格的 H/W 设计。
    一般而言、如何设计它?  因为您回答过通过寄存器调整进行调整并不常见。

    此致、
    Oba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oba-San:

    请允许我们离线。

    此致、

    Gerome