This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB319-Q1:TUS319-Q1 是否支持 USB3.0

Guru**** 2959890 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB319-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1633223/tusb319-q1-does-tus319-q1-support-usb3-0

器件型号: TUSB319-Q1

尊敬的专家:  

请帮助确认 TUSB319-Q1 在当前 Model=M/H 下是否支持 USB3.0  

非常感谢!  

Andy

 

 

TUSB319-Q1.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy:

       1.5A 和 3A 是 Type-C 电流模式、与 USB2 或 USB3 应用无关。

      唯一的区别是在默认电流模式下。 对于 USB2、USB3 为 500mA、900mA。

    好极了

    Brian