This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:Sigcon Architecture isn' t 显示居中的眼图

Guru**** 2998400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1633027/ds110df111-sigcon-architect-isn-t-showing-the-eyediagram-centered

部件号: DS110DF111

大家好!

我们的设计不显示以垂直轴为中心的眼图。

我们的差分输入端有 0.1uF 交流耦合电容、因此应从图中移除所有直流电压。

谢谢!

ds110_issue.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacques:

    我们认为、这很可能是 SigCon Architect GUI 的错误。 可以通过分别读取寄存器 0x27 和 0x28 来确定正确的 HEO 和 VEO。

    此致、

    GREG