This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3519-Q1:MSPM0G3519:TIMG8 QEI 模式不适用于特定的有效 C0/C1 引脚组合

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0G3519, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1634683/mspm0g3519-q1-mspm0g3519-timg8-qei-mode-not-working-for-specific-valid-c0-c1-pin-combinations

器件型号: MSPM0G3519-Q1
主题中讨论的其他器件: LP-MSPM0G3519SysConfig

尊敬的团队:

我在 QEI(2 信号正交)模式下将 LP-MSPM0G3519 与 TIMG8 搭配使用。

我观察到以下引脚组合在 QEI 模式下正常工作:

  • PA17 和 PA18
  • PA26 和 PA30
  • PA27 和 PA29
  • PB6 和 PB11
  • PA26 和 PB19

但是、以下引脚组合不起作用:

  • PA23 和 PB16
  • PA21 和 PA22
  • PA23 和 PA24

尽管所有这些引脚都支持 TIMG8_C0 和 TIMG8_C1 到 IOMUX(根据数据表)、但 QEI 计数器无法针对非工作组合正确更新。

我在所有情况下都使用相同的固件和配置进行了测试、仅更改了引脚分配。

使用示波器验证输入信号、这些信号是具有适当 90 度相移的纯净数字信号。

在此基础上、

  1. 您能否确认是否所有 TIMG8_C0 和 TIMG8_C1 引脚都可与 QEI 模式完全互换?
  2. 对有效的 C0 和 C1 配对是否有任何内部限制?
  3. QEI 引脚配对是否有任何文档?

附加了 SysConfig 和相位信号捕获图像以供参考。

image.pngimage.png

 

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在 LP-MSPM0G3519 中、我们使用 PA23 下拉电阻、并在 PA21 和 PA23 之间添加电容器作为外部基准引脚。 请检查您是否同时删除了这两个。 谢谢

    LP-MSPM0G3519 评估模块用户指南

    此致、

    Zoey