Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210, TPS2041
器件型号: TUSB1210
主题: TPS2041 中讨论的其他器件
尊敬的团队:
我们目前计划使用 TUSB1210 替换 USB3320C_EZK。 该平台使用英特尔的 Cyclone V SoC FPGA、在驱动 USB3320C_EZK 时此平台正常工作。
目前、TUSB1210 初始化后、未启用 CPEN 引脚、因此 USB 连接器不会输出 5V 电压。 因此、插入 USB 闪存驱动器时无法识别。 引脚 26 上的时钟信号正在输出 60MHz 时钟。 我个人认为该问题与 PHY 初始化有关。
请帮助分析故障原因。 谢谢你。