This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS1204:HDMI 2.1 FRL 模式

Guru**** 2958070 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1630493/tmds1204-hdmi-2-1-frl-mode

器件型号: TMDS1204

尊敬的团队:

我们将使用 FRL 监控器和超高速电缆在 FRL 模式下测试 HDMI 2.1。
TX 日志显示“Video Out(视频输出)“已锁定、“Stream(流)“已启动、但仍在监视器中未观察到输出。
我正在 8Gbps FRL 模式下运行 4 个通道、是否需要使用该仿真器完成任何引脚搭接设置、优化或寄存器配置?
我附加了重定时器设置以供参考

此致、
Irfan

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果这是接收端设计、则将使 LINEAR_EN 引脚悬空、以启用 TMDS1204 进入线性模式。  

    然后、您可以转动 EQ0/EQ1 以查看显示器上是否有输出。  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    请注意、在该模式下、模式引脚会被上拉。
    此外、还请建议使用 EQ0 和 EQ1 设置来实现高 EQ 增益。

    此致、
    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Irfan

    通过 MODE 引脚上拉、TMDS1204 处于引脚搭接模式、具有灵活的接收器均衡器、不支持扇出缓冲器。  这是源端还是接收端设计? 如果是源端设计、那么我建议使用固定均衡器、并且 EQ0/1 需要根据前置通道插入损耗进行调优。  

    您能否分享原理图进行审阅?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    请查看随附的原理图以供参考。
    此外、您能否分享根据 HDMI 2.1 要求实现 HDMI 2.1 引脚搭接设置的任何参考。
    我们目前正在调试从监控器到 TX (Source)。
    如何计算前置通道插入损耗。

    e2e.ti.com/.../DESIGN2.pdf

    此致、
    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Irfan

    查看原理图、您是如何实现 DDC 总线的?  TMDS1204 在 DDC LV 引脚上集成了上拉至 VIO 的功能。 因此、TMDS1204 的 DDC LV 引脚之间不应存在外部上拉电阻。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我已经测试了它、移除了我在外部提供的 DDC PU。
    这对 HDMI 2.1 操作有何影响?  
    如何计算前置通道插入损耗。

    此致、
    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Irfan

    DDC 上的 PU 将影响 TMDS 和 FRL。 LV_DDC 上有内部下拉电阻、除非 LV 电压低于 VILC、否则不会启用 LV 侧下拉电阻。 如果具有外部上拉电阻、则会阻止 LV 侧下拉被启用。  

    有关前置通道插入损耗的粗略计算、请访问以下链接: https://www.edn.com/loss-in-a-channel-rule-of-thumb-9/

    谢谢
    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    移除 DDC 线路上的 PU 不会产生任何影响、输出仍然相同(无输出)
    是否有任何方法可以确认重定时器作为 TMDS 或 FRL 模式工作。

    原理图中是否正确设置了引脚配置 (strap)?
    同样对于 HDMI2.1 FRL TX、AC_EN 引脚应为低电平或高电平。
    有多种 EQ 设置、建议如何调整 TX 的 EQ0/1。

    此致、
    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Irfan

    在 I2C 模式下、您可以读取 TMDS1204 寄存器 0x20 和 0x31。 以下是 FRL 和 TMDS 的确定方式。

    如果 TMDS1204 TX 输出是直流耦合、则需要将 AC_EN 拉至接地。 如果 TMDS1204 TX 输出是交流耦合的、则需要上拉 AC_EN。

    您是否能够使 TMDS 在您的设计中正常工作?

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我们测试了 TMDS、它运行正常、问题是当我们运行 FRL 4 通道@ 8Gbps 时、视频锁定信号处于活动状态、但看不到数据输出。
    此外、如果需要、请为我们提供 EQ 设置建议。

    如果上拉线性 EN 引脚、则将对 FRL 线性启用、对 TMDS 启用线性限制、

    此致、
    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Irfan

    如果您看不到输出、则调整 EQ 将不起作用。 我们需要了解为什么没有输出。  

    下面是 TMDS1204 电源条件、我重点介绍了正常条件、我们是否满足这些条件?

    是否可以将 TMDS1204 置于 I2C 模式并使用 I2C 寄存器调试此问题?

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    都符合电源条件。 我们能够看到 TMDS 输出、但不是 FRL。
    我们怀疑第 4 车道没有链路。
    您能否确认此重定时器已在任何 HDMI2.1 设计中得到验证
    由于此重定时器没有可用的驱动器、因此我们无法将其置于 I2C 模式并调试问题。

    此致、
    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Irfan

    TMDS1204 已在 AMD VEK280 EVM ( https://docs.amd.com/r/en-US/ug1612-vek280-eval-bd) 上进行了验证。   

    即使没有驱动程序、您也可以使用 I2C 控制器(例如 Total Phase Aardvark I2C 适配器) https://www.totalphase.com/products/aardvark-i2cspi/ 来读取和写入 TMDS1204 寄存器。  

    或者、是否可以在 3 个通道上执行 FRL 3G、在 3 个通道上执行 6G? 这将绕过通道 4 并验证三通道 FRL 首先工作。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我们在 3 个通道上测试了 FRL 3G、在 3 个通道上测试了 6G、但监控器上仍然没有输出。

    此致、
    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Irfan

    您能否分享展示从 TMDS1204 输出到 HDMI 插座连接的原理图?  

    您是否有办法从 FPGA 日志文件中读出 FGPA 和显示器之间的整个 DDC 事务?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    请查找从 TMDS1204 的输出到连接器的 TX(源)的附加原理图。
    e2e.ti.com/.../1055.DESIGN1.pdf

    我还将 FPGA 之间事务的日志附加到监控器。
    e2e.ti.com/.../hdmi_2D00_log_2D00_tx.txt

    此致、
    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Irfan

    看起来设计中的 ESD 的线路电容为 0.35pF、这个电容过大会降低信号质量。 如果您查看其数据表、您可以看到它只在 HDMI1.4 3.4Gbps 时显示了眼图、而不是为 HDMI2.0 或 HDMI2.1 提供任何数据。 我建议使用线路电容较低的 ESD。

    由于这是 TX 侧、DDC 上的上拉电阻为 2k、47k 用于接收端。

    现在、我想我们需要看看这两件事:

    1. DDC 总线通信, TX 上的 FPGA 日志文件显示链路训练以 8Gbps 的速率通过,但信号完整性可能会很差,一旦视频启动,显示器就很难锁定。 对于 DDC 总线通信探测、您可以使用 Saleae I2C 分析仪。

    2、FRL 信号质量,您将需要一个高 BW 示波器来测量其信号质量。

    谢谢

    David