Other Parts Discussed in Thread: TCAN1046-Q1, TCAN1046AV-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TCAN1046-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN1046AV-Q1
您好的团队、
是否可以在 TCAN1046-Q1 的 I/O 中添加 1.8V 或 3.3V 电压。 似乎可以、如第一页所述、但 DS 上没有详细提及。
我想 TCAN1046AV-Q1 是更好的选择。 此 TI 的建议是否正确?
此致、
Koki Tsushima