This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1046-Q1:TCAN1046-Q1 的 1.8V 或 3.3V I/O

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1046-Q1, TCAN1046AV-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1635261/tcan1046-q1-1-8v-or-3-3v-i-o-of-tcan1046-q1

器件型号: TCAN1046-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN1046AV-Q1

您好的团队、

 

是否可以在 TCAN1046-Q1 的 I/O 中添加 1.8V 或 3.3V 电压。 似乎可以、如第一页所述、但 DS 上没有详细提及。  

我想 TCAN1046AV-Q1 是更好的选择。 此 TI 的建议是否正确?

 

此致、

Koki Tsushima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koki:

    是的、VIO 的 V 版本是更好的选择、因为根据 VIH/VIL 电平基准 VIO 的 I/O 电气特性、该 值在建议工作条件下规定最小电压为 1.7V、而非 V 版本参考 VCC 的最小电压为 4.5V、谢谢。

    此致、

    Michael。