This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1406:输出的上升沿有一个峰值

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1637224/thvd1406-there-is-a-peak-on-the-rising-edge-of-the-output

器件型号: THVD1406

亲爱的

 如何消除输出中的上升沿尖峰问题。

mmexport1776329040467.jpg

mmexport1776329037132.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些不是尖峰。 当 THVD1406 主动驱动其输出(大约 8µs) 时)时、差分输出电压较高。 这不是问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能是由 RS RS-485 偏置电阻器和总线上其他收发器的组合导致的。 最终、这不是问题、因为采样点处的差分电压 (VOD = A-B) 很重要。 VOD 仍然是一个强大的信号。