This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A:调试电路 ehich 将 DP 转换为数字 RGB

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4412, TFP401A, TDP158, DS90CF384A, TS3DV642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1633215/tfp401a-debuging-te-circuit-ehich-converts-dp-to-digital-rgb

部件号: TFP401A
Thread 中讨论的其他器件: TDP158、TMUXHS4412、 DS90CF384ATS3DV642

希望将 DP 信号转换为数字 RGB、因为我正在使用 TI 的 TFP401AMPZPEP
1.在什么情况下 PIN1 DFO 应该为高电平有效、在什么情况下应该为低电平有效。
2.引脚 2 PD #、正常使用时、它应该为高电平有效?
3.引脚 3 ST、这个引脚的意义是、它只用于限制 IC 的电流消耗、在我的例子中它应该如何进行连接。

4. PIN 4 像素在我的情况下,使用 2 像素/时钟或 1 像素/时钟更可取的是什么?

5. PIN7 STAPG#的使用是基于我们要使用的 2 像素/时钟或 1 像素/时钟?

6.引脚 9 PDO#:为了正常使用,它保持未连接或低电平有效?7. 引脚 100 OCK_INV I) 引脚的使用方法是什么?

ii) 对于正常使用、应如何连接?

 

我已附上我的原理图。 :  

 

DP 转 Digital RGB.pdf 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TFP401A 是一款 HDMI/DVI 至 RGB 转换器、不支持 DP 至 RGB 转换器。 我在您的原理图中看到 TFP401A 是交流耦合的、但输入只能支持直流耦合接口。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,我使用类型 10 来模块发出显示信号,现在 可以 将其作为 TFP401A 的输入。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能分享 未来 10 年的数据表吗? 它是否支持 HDMI 输出?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../cem568.pdf

    它支持 2 个显示接口 i) 1 个 LVDS;18/24 位单通道(可选 eDP 1.4b HBR3:5120 x 3200 @ 60Hz)

    ii) 1 x DDI(最多支持 8K)。

    从这个模块我想 拿出两个显示,我想转换它的数字 RGB
    我做了什么我已经采取了 2 显示一从 eDP 和另一个从 DP 使用这两个通道.

    现在 i) 是否 可以将此信号转换为数字 RGB?

    (二)如果没有、是否有任何可能的解决办法? 我们怎么能做到呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我对 DDI 总线的理解是它是一个 DP++源代码。 在本例中、您需要使用 TDP158 或 TDP159 将 DDI 转换为 HDMI、然后使用 TFP401A 将 HDMI 转换为 RGB。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Davis:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/7558.Display.pdf

    正如您现在建议从 Come 类型 10 连接器 DP (DDI) 和 LVDS 信号(可选 eDP)中取出两个显示屏。
    i) 首先、我将为 TMUXHS4412 提供 DP 信号

    ii) 然后提供 TDP158 电平转换、并提供 TF401AMPZPEP 以转换 RGB 和
    iii) 使用 DS90CF384A 将 LVDS 转换为 RGB

    我希望从两个电路输出相同的 24 位 RGB 和 HSYNC、VSYNC、DE 和 CNTL 信号  

    您能验证电路吗?

    我在 TSP158 中有一些 PIN 应用程序、您能帮助我解决该问题吗
    引脚编号 13、14、15、17、18、23、28、32、33、34、36、37、38、39

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请使用 TS3DV642 作为多路复用器解决方案、而不是 TMUXHS4412。

    对于 DP158、请参阅下面的 DP158 源端设计、因为我会看到原理图中缺少多个连接。

    对于 TFP401A、请移除输入交流耦合电容器、因为它需要进行直流耦合。

    SCDT 是 信号输出、因此您无需使用外部上拉或下拉。 SCDT 可以从外部连接到 PDO、以便在链路未激活时将输出驱动器断电。

    CTL[3:1]是输出、也不需要上拉和下拉。

    我还要求 FPD-link 团队查看  DS90CF384A 连接。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manish:

    下面是我对 DS90CF384A 的评论

    • RXIN 对上需要 100Ω 终端
    • 建议在 VCC、LVDS_VCC 和 PLL_VCC 网络上添加 0.1µF、0.01µF 和 0.001µF 去耦电容器
    • 需要为 100Ω 连接 RXIN 差分布线阻抗
    • 建议在 RxOUT 输出端放置填充电阻器。 33Ω 串联电阻器通常用于减少反射

    使用了什么 LVDS 帧映射? 您可以查看下面的映射表以确保映射有效。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    “你能解释一下为什么  TS3DV642.  用作解决方案、而不是  TMUXHS4412 是不是?“
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可以使用 RxOUT 23 (GA) 作为控制信号  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manish:

    如果 LVDS 源能够在 LVDS 帧的该特定部分内发送信号、则 RxOUT23 可以用于通用信号。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish

    TMUXHS4412 是一款 20G 无源多路复用器、对于您在此处尝试支持的数据速率、这是一种过载条件。  

    它也没有 DDC 或 HPD 边带总线信号、因此还需要单独的边带信号多路复用器。

    另一方面、TS3DV642 专用于 DP/HDMI 多路复用。

    谢谢

    David