Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86
器件型号: SN65DSI86
尊敬的团队:
请参阅 SN65DSI86、客户想要知道我们是否能够支持以下要求:
源总线类型:4 通道 MIPI C/DPHY 2.5Gbps; 源端口号:1.0; 受电总线类型:4 通道 DP1.2 或 DP1.4 支持 4K30; 受电端子号:1.0; 支持通道交换:是;(Type-C 输出,将正向和反向插入) |
谢谢您、
Yishan Chen
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Yishan:
分辨率:
SN65DSI86 将 DSI 输入转换为 eDP 输出。 它只能支持 D-PHY、每通道速率高达 1.5Gbps、视频带宽最大为 12Gbps、如数据表中所述。
它可以支持 eDP 1.4、并且每个通道的最大 DP 速率为 5.4Gbps。
4K30 分辨率带宽将取决于所使用的确切 PCLK。
根据估算、如果 30fps 时 4K 视频的像素时钟速率为~297MHz、则所需的视频带宽将为= pclk * bpp = 297MHz * 24bpp = 7.128Gbps。 这应该受到支持、因为它低于 12Gbps DSI 限制。
通道交换:
该器件还支持使用 0x59 寄存器进行通道交换。
DP 交替模式和 Type-C:
要将 DP 输出与 Type-C 配合使用、DP 交替模式需要与合适的单独 PD 控制器器件和 TUSB546A 等 Type-C 转接驱动器配合使用。
此致、
Ikram
尊敬的 Ikram:
感谢您的快速答复。
另外两个用于查看详细信息的问题:
1) 仅支持 eDP1.4 或器件也可支持原始 DP1.2/1.4、我在某些帖子中看到 SN65DSI86 也可以与 DP1.4 兼容?
2) 信道交换和 DP 交替模式是否有两个不同的概念? 通过使用通道交换、它们可以支持 Type-C 双侧插件、但对于协议、它们仍然需要支持芯片。
谢谢您、
Yishan Chen
尊敬的 Yishan:
1.是的,此设备也可以支持 DisplayPort 接口。 对于 DP 应用程序、必须以不同的方式进行硬件和软件配置。
此 E2E 主题分享了一些详细信息: SN65DSI86-Q1:驱动显示端口连接器而非 eDP
2. 您能告诉我们您是什么意思? 在我之前的响应中、通过通道交换、我指的 是更改引脚的输出通道分配。
要将 DP 输出与 Type-C 配合使用、DP 交替模式需要与合适的单独 PD 控制器器件和 Type-C 转接驱动器(如 TUSB546A)配合使用 。 [/报价]Type-C 连接 DP 交替模式需要额外的元件。 如果 TUSB546A 适合您的应用、您可以考虑使用它。
此致、
Ikram